中国,北京 (2010年03月12日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案和射频集成电路供应商,最近针对全球2.4GHz ISM (工业、科学和医疗)频段的短距离无线系统推出一款射频收发器 ADF7242。这款收发器支持 IEEE802.15.4标准,可以用来实现基于 Zigbee(R) IPv6/6LowWPAN、ISA100.11a 和无线 HART 等协议的解决方案,还能灵活地实现数据速率高达2Mbps 且基于 FSK 的专有协议。ADF7242短距离收发器具有一流的抗强干扰性能,不仅能提高有效信号质量和覆盖范围,还能延长电池寿命。目标应用包括智能电表/智能电网、无线传感器网络、楼宇自动化、工业无线控制、无线遥控、消费电子和医疗保健等。
“随着全球智能电网无线电表和基础设施的不断发展,以及极具成本效益的无线系统的不断部署,对于通过单个射频芯片提供鲁棒性能、低功耗、灵活性和易用性的需求也与日俱增。”ADI 公司线性和射频部门副总裁 Peter Real 表示,“ADI 公司的 ADF7242充分整合了我们在高性能射频、模拟、信号处理和集成方面的专业技术,可提供完全满足这些需求的鲁棒性解决方案。”
-- 关于 ADF7242射频收发器
ADF724是一款全集成、低成本和低功耗的短距离收发器,重点突出了灵活性、易用性和低功耗的特性。ADF7242采用一个鲁棒性的通信处理器,因而降低了系统复杂性,支持工程师使用功能一般但功效更高的控制器。ADF7242提供 IEEE802.15.4和 GFSK/FSK 双模工作方式,同一器件既能支持数据速率为250Kbps 的 IEEE 802.15.4协议标准,也能支持数据速率高达2Mbps、采用 GFSK/FSK 调制方案的专有协议。ADF7242的发送和接收路径都具有业界领先的抗强干扰功能,允许器件工作在拥挤的2.4GHz 频段,而这个频段中的干扰信号比有用信号强30倍以上。另外,高灵敏度和低功耗不仅使无线电覆盖范围能提高一倍以上,还能延长电池续航时间。欲浏览包含全部规格的完整数据手册,请访问:http://www.analog.com/zh/adf7242 。
-- 报价、供货和配套产品
ADF7242采用5mm x 5mm 的32引脚 LFCSP 封装,千片订量报价为2.82美元/片,现在即可供货。ADF7242可与包括 Blackfin(R) 处理器在内的多种 ADI 产品配套使用。
-- ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 (RF) IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM)RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。这些产品得到了众多免费设计工具的支持,使得射频系统的开发非常方便。欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/rf 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅 ADI 新闻
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI _News 。
谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574