ADI 公司推出用于高保真音频回放、VOIP 和语音识别的高性能 MEMS 麦克风

ADI 的iMEMS®麦克风可以实现无背景噪音的更清晰语音质量,小而薄的封装可有效地用于便携式电子产品
ADI 公司推出用于高保真音频回放、VoIP 和语音识别的高性能 MEMS 麦克风

中国,北京 (2010年04月23日) - 当前许多便携式电子设备正处于音频变革的前锋。虽然近年来设计师一直致力于开发一些令人激动的新功能,如无线互联网访问和移动电视接收,但音频功能的发展始终落在后头。Analog Devices, Inc.,全球领先的超高性能音频信号处理技术提供商,最新推出两款 MEMS 麦克风,用于向便携式电子产品提供先进的音频功能。这些功能包括高保真音频/视频回放、免提通信、内置风噪抑制功能的语音识别以及符合 TIA-920 标准的 VoIP。

新推出的 ADMP 404ADMP405 iMEMS(R) 麦克风整合了 ADI 的音频信号处理专业技术和获得专利及专利待批的创新型 iMEMS 运动传感技术。这种 MEMS 麦克风提供业界最高的 62dB A 加权信噪比和业界最高的带集成式高通滤波功能的 70dBV PSRR(电源抑制比)。终端产品制造商现在可以开发出具有更清晰语音质量的便携式电子设备,并且不会产生由其它较低信噪比的麦克风引起的背景噪音/嘶嘶声。ADMP404 和 ADMP405 提供 3.35mm×2.50mm×0.88mm 的小薄型表贴封装,可以采用回流焊工艺,使用回流焊时不会降低灵敏度。ADMP404 和 ADMP405 中不含卤化物。

ADMP404 提供从 100Hz 至 15kHz 平均的宽带频率响应,ADMP405 则提供从 200Hz 至 15kHz 的宽带频率响应。这些新的 MEMS 麦克风无需硬件滤波或先进的信号处理来增强音频捕获性能。具有 200Hz 滚降性能的 ADMP405 是业界首个具有这种特性的器件,这使得工程师能在传感器处就滤除风噪或风扇噪音能量,从而提供更清晰的音频信号,并使任何下游信号电路处理起来更加容易。现在,工程师完全可以从开发简单的命令和控制语音识别,到开发免提、翻译器和听写应用等完整的语音识别。

“系统设计师逐渐认识到,前端较差的麦克风性能会显著增加对下游音频处理的要求,这将导致更高功耗、更高成本和更复杂的系统设计。”ADI 公司MEMS/传感器部副总裁 Mark Martin 表示,“借助 ADI 公司经验证的 iMEMS(R) 和音频信号处理技术,这些新的 MEMS 麦克风可以简化设计,帮助实现许多新的功能用于便携式消费产品和工业产品。”

有关 ADMP404 和 ADMP405 iMEMS 麦克风的更多信息

ADMP404 是一种高质量、低成本、低功耗、模拟输出、底部接口的全向 MEMS 麦克风,由一个 MEMS 麦克风元件、一个阻抗转换器和一个输出放大器组成。灵敏度为-38dBV 的 ADMP404 是近场和远端应用的理想之选。ADMP404 具有高达 62dB A 加权的信噪比以及从 100Hz 至 15kHz 的宽带频率响应,因此可以提供高保真的自然声音。低功耗使得便携式设备具有更长的电池寿命。内置的粒子滤波器提供很高的可靠性。ADMP404 符合 TIA-920 标准 -- 用于宽带数字有线电话的电信电话终端设备传输要求。另外,ADMP405 不仅具有上述性能,还具有专门设计的低频 200Hz 滚降性能,可减小风噪。ADMP404 和 ADMP405 提供的功能可大大地提高近场和远场性能,同时简化电源设计要求,并向设计师提供更加灵活的电路板版图设计。ADI 公司还提供高性能音频编解码器D 类放大器处理器的全部组合,可形成完整的音频信号链。

关于iMEMS的技术

作为 MEMS 行业的领导者,ADI 公司在1991年生产出第一个集成式 iMEMS(R)(集成式微机电系统)加速度计。从那以后,ADI 一直保持着领导地位,并且一直是高性能 MEMS 加速度计、陀螺仪和惯性测量单元的大批量生产商,也是气囊传感器全球领先供应商,到目前为止交付的产品数量超过了5亿个。ADI 的 iMEMS 产品被广泛用于消费、汽车和工业产品领域。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/iMEMS 。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iMEMS 是 ADI 公司的注册商标。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭