中国,北京 (2008年09月04日) - Analog Devices,Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界首款完全隔离的单芯片表面贴装RS-232收发器——ADM3251E,集成隔离的DC/DC转换器,以提供隔离电源,扩展了其接口产品系列。ADM3251E收发器采用小尺寸表面贴装封装,在单芯片中集成了一个线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、调节器、倍压器、电压逆变器以及变压器,同时还提供隔离的数据与电源。这种封装允许系统制造商利用完全自动化的生产工具来安装器件,从而减少制造步骤,改善机械性能。此外,更小的外形尺寸也使得节省下来的电路板空间可以用于其它系统功能。这款高集成度的器件可提供鲁棒的串行通信接口与隔离电源,适合恶劣的HVAC、工业以及医疗应用。
ADM3251E收发器结合了ADI公司的iCoupler®和isoPower™隔离技术,它是首款表面贴装RS-232收发器,能够完全隔离数据线路与电源线路,隔离电压额定值为2.5 kV,符合UL1577与DIN VDE 0884-10工业标准隔离规范,确保其能够满足噪声工作环境所要求的鲁棒性等级,如HVAC建筑控制系统、工业自动化与控制应用、销售终端(POS)设备、可编程逻辑控制器,以及电信与医疗设备中隔离的RS-232诊断数据端口。同传统IC相比,表面贴装封装能节省45%的电路板空间,并有助于加速生产过程,降低系统开发成本。
iCoupler®技术
目前,已有超过1.5亿个隔离通道采用了ADI公司专有的iCoupler技术。与传统光电耦合器中使用LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率和更低的功耗,性能更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler技术可以在低成本条件下实现多通道及其它功能集成。欲了解ADI公司iCoupler数字隔离器技术的更多信息,请访问www.analog.com/icoupler。
isoPower™DC/DC转换器
iCoupler数字隔离器用于变压器之间的隔离与数据驱动。ADI公司的isoPower DC-DC转换器基于同样的芯片级变压器技术,与iCoupler不同的是isoPower不传输数据,而是采用开关、整流器和调节器生成与数据通道同等级的隔离电源。欲了解ADI公司隔离电源技术的更多信息,请访问www.analog.com/isopower。
供货与报价
ADM3251E现已批量生产,它采用13 mm × 10.56 mm (138 mm2)20引脚WSOIC无铅封装,千片订量报价为2.99美元/片。欲了解ADM3251E的更多信息,请访问www.analog.com/pr/ADM3251E。欲了解ADI公司接口产品的更多信息,请访问www.analog.com/interface。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com