中国,北京 (2009年04月30日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出18款分辨率为10至16位的高功效模数转换器(ADC)。ADI的这些新型ADC针对低功耗通信、工业、便携式电子产品和仪器仪表设备而设计,与许多同类竞争ADC相比,功耗降低了60%,但仍具备一流的噪声性能和动态范围。更高的功效使得无线基站具有更高的系统可靠性和更高的成本效益;更长的电池续航能力和更小的外形尺寸有益于便携式医疗设备;而在不增加功率预算情况下提高的数据转换通道密度,则使高级成像图像分辨率得到了增强。
随着人类对数字生活的依赖日益加深,模拟器件的生存空间愈见兴旺。归根结底都是来源于真实感官世界的需求。无论是通信的需求、医疗诊断的需求、还是数字娱乐的需求,人类对图像的真实性和分辨率要求越来越高,高速、高分辨率与低能耗相结合的整合性芯片解决方案成为最受企业追捧的目标。
然而,芯片的高性能与低能耗如同“鱼”与“熊掌”一直是困扰芯片制造商和系统设计师的难题。ADI公司作为ADC市场的佼佼者,秉承其针对设计者的实际需求不断创新的优秀品质,日前推出了18款高功效、高分辨率ADC芯片解决方案。这18款产品的推出,将有效解决系统设计师设计中面临的高性能与低能耗的难题,灵活满足他们对不同行业应用的多样化设计需求。
“降低系统总功耗是每一代产品的发展趋势,在过去,系统设计工程师必须在功耗和性能之间做出折衷,特别是在用高速转换器进行设计时,”ADI公司高速信号处理部战略行销和应用经理Jon Hall表示,“功效是多种应用的一个必然需求,因此功效会影响目标系统的性能。ADI公司的这18款最新ADC在提供低功耗的同时能够提供业界期盼的ADI产品一贯的高性能。”
ADI公司作为业界广泛认可的数据转换供应商,其在转换器的销售和创新方面业界首屈一指,转换器市场占有率远远超过其主要竞争对手市场占有率的总和。此次18款新品的一并推出,将进一步巩固ADI公司在ADC市场的领先地位。
这系列转换器的旗舰产品AD9268是业界首个125MSPS(每秒百万次采样)、16位、双通道ADC,每通道的功耗为376 mW,相比同类竞争产品降低了60%。该新型ADC的集成度和节能特性可使系统工程师在不增加产品的电路板尺寸或功耗的情况下增加通道数,可在蜂窝基站应用中实现更高的通话量,或者在医疗核磁共振成像仪(MRI)中实现更高的图像分辨率。在手持设备和其它低功耗应用中,ADI公司的低功耗ADC同样能够实现更高的系统性能,并可延长诸如便携式频谱分析仪等手持设备的电池续航能力。
提供多个速度等级的引脚兼容、低功耗、双通道ADC
AD9268双通道、16位ADC提供80、105和125 MSPS三个速度等级。AD9268采用9mm×9mm无铅芯片级封装,与ADI公司的其它低功耗ADC引脚兼容,这减少了制造商必须支持的独立ADC引脚数,从而加快产品升级,简化新产品工程调试,缩短上市时间。
该系列的另一款转换器AD9251是双通道、14位ADC,70 MHz模拟输入频率下具备73.5 dB的SNR和85 dB的SFDR,80MSPS的产品每通道功耗仅为86 mW,与同类竞争性14位ADC相比,将功效提高了50%以上。
所有这些ADI的新型低功耗双通道ADC都采用1.8V单电源供电,并且集成高性能采样保持电路和片内电压基准。AD9251系列可提供单独的驱动器电源,以提供1.8V或3.3V CMOS逻辑输出,而AD9268系列则提供1.8V LVDS或CMOS输出。ADC内核采用整合了输出误差校正逻辑的多级、差分流水线架构。这些ADC还具有以最大程度地提高灵活性并将系统成本降至最低的特性,包括可编程时钟、数据对齐和可编程数字测试模式生成。所提供的数字测试模式包括内置的确定性模式和伪随机模式,以及用户可以通过串行接口(SPI)进入的自定义测试模式。
配套产品
ADI的新型低功耗ADC与ADI的多种双通道VGA(可变增益放大器)可配套使用,包括AD8372可编程双通道VGA和AD8376 IF双通道VGA,以及ADL5561差分RF/IF放大器和ADL5562差分RF/IF放大器。推荐的时钟发生器包括AD9520-0和AD9522-0。
供货与报价
ADI的新型低功耗双通道ADC采用9 mm×9 mm无铅芯片级封装,现可提供样片,将于2009年6月量产。
| AD9204BCPZ-20 | ||||
| AD9204BCPZ-40 | ||||
| AD9204BCPZ-65 | ||||
| AD9204BCPZ-80 | ||||
| AD9231BCPZ-20 | ||||
| AD9231BCPZ-40 | ||||
| AD9231BCPZ-65 | ||||
| AD9231BCPZ-80 | ||||
| AD9251BCPZ-20 | ||||
| AD9251BCPZ-40 | ||||
| AD9251BCPZ-65 | ||||
| AD9251BCPZ-80 | ||||
| AD9258BCPZ-80 | ||||
| AD9258BCPZ-105 | ||||
| AD9258BCPZ-125 | ||||
| AD9268BCPZ-80 | ||||
| AD9268BCPZ-105 | ||||
| AD9268BCPZ-125 |
数据转换器:连接模拟和数字世界的桥梁
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的ADC以及DAC,这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了在线评估工具,有助于用户迅速地评估、选择和设计最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问www.analog.com/ADCsearch。欲了解ADC 驱动器,请访问www.analog.com/ADCdrivers。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问www.analog.com/DACsearch。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军 先生
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com