中国,北京 (2010年07月21日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款电流模式、同步降压型控制器 ADP1882和 ADP1883,支持2.75V 至20V 输入电源电压范围。这两款器件采用恒定导通时间、谷值电流模式控制系统,可提供出色的瞬态响应性能。此外,谷值电流模式控制架构还使得 ADP1882和 ADP1883能在低占空比时提供最佳性能,并驱动所有 N 沟道功率级电路,以便提供最低0.8V(±1.0%精度)至最高7V 的调节输出电压,输出电流最高可达15A。这些新型多功能器件非常适合在消费电子、工业仪器仪表、电信和网络应用中提供中间供电轨或终端负载电源。
电源管理产品部门市场经理 Laurence McGarry 表示:“最新降压型控制器 ADP1882和 ADP1883采用谷值电流模式控制架构,能够在低占空比时提供增强的性能。每款器件均提供三种频率选项:300kHz、600kHz 和1MHz。ADP1883还提供一种省电模式,能够利用脉冲跳跃维持输出调节,同时提高轻负载时的系统效率。
ADP1882和 ADP1883的推出标志着 ADI 公司持续扩展开关控制器和调节器产品系列,此前已相继推出恒定导通时间、同步降压型控制器 ADP1870/ADP1871和 ADP1872/ADP1873以及固定频率、双通道降压型控制器 ADP1877。欲下载数据手册,请访问:http://www.analog.com/pr/ADP1882ds。或致电中国技术支持中心:400 6100 006
| 产品 | 样片 | 供货 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP1882
ADP1883 |
现在 | 现在 | −40°C至+125°C | $1.03/片 | 10引脚MSOP |
更多信息请访问 http://www.analog.com/zh/adp1882-pr 或http://www.analog.com/zh/adp1883-pr。有关 ADI 公司集成式多功能电源系列的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/multifunction-power-ics。若要联系专家、使用交叉选型工具以及获得有关 ADI 产品使用和购买的更多资源,请访问:http://www.analog.com/zh/buy。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅ADI新闻资料。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com