中国,北京 (2010年03月24日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款电流模式同步降压型控制器 ADP1870和 ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压范围从2.95V至20V,使用恒定导通时间电流模式控制系统,可以提供出色的瞬态响应性能。适合用于消费、工业和仪器、电信以及网络应用中的中间电压轨或负载点生成。
ADP1870和 ADP1871采用谷值电流模式控制架构,因而还能在低占空比情况下提供增强的性能。这两种器件都有三种频率选项,即300kHz、600kHz 和1MHz。此外,ADP1871还提供节能模式,可以通过跳脉冲技术维持输出电压的稳定,同时提高轻负载时的系统效率。低压偏置则通过一个5V 的内部 LDO(低压降振荡器)实现。
ADP1870和 ADP1871同步降压型稳压器 -- 特性和优势
这两款稳压器具有内部固定的软启动周期,可以在启动期间抑制来自输入电源的输入浪涌电流,同时针对预充电输出在软启动期间提供反向电流保护。其它特性和优势包括:
ADP1870和 ADP1871的推出标志着 ADI 在前不久发布恒定导通时间同步降压型控制器 ADP1872/3 和固定频率双通道降压控制器 ADP1877 之后,对开关型控制器和稳压器产品线的又一次扩充。
供货与报价
| 产品型号 | 样品提供 | 供货情况 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP1870 ADP1871 |
现在 | 现在 | −40°C至+125°C | 0.96美元/片 | 10引脚MSOP |
欲了解有关 ADP1870和 ADP1871的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ADP1870 或http://www.analog.com/zh/ADP1871。欲了解有关 ADI 公司集成式多功能电源产品组合的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/switching-regulators 。
ADI 公司在电源管理
ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理 IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比 (PSRR) 及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解 ADI 公司电源管理解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/power 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅 ADI 新闻 请点击:http://www.analog.com/en/homepage/news.xml
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI _News
谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574