三相多功能电能计量 IC 为智能电表应用提供业界最高精度
中国,北京 (2009年12月10日) - Analog Devices, Inc. (简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出四款高精度电能计量 IC -- ADE7878 、ADE7868 、ADE7858 及 ADE7854,可用于提高商业、工业及住宅智能电表 的精度和性能。智能电表能精确地测量被消耗或产生的电量值,并与本地电力部门通信,实现电能监测、计费及其它功能。ADI 公司的最新电能计量 IC 可用于开发智能电表,为电力公司提高用户计费精度,实现更高级的电能质量监测,并减少运营成本。
“ADI 公司很高兴能为我们的客户提供最好的电能计量技术,”ADI 公司能源部门总监 Ronn Kliger 说,“这些新推出的器件意义非凡,在总有功及无功电能的计量方面,它们的精度和动态范围超越了电能表行业 Class 0.2规范的要求。这四款新器件还能以0.1%的精度同时测量无功和有功功率,堪称业界首创。此外,其中一款产品 还具备基波电能测量功能,这对电能质量监测而言至关重要。”
ADI 公司新近成立了由 Ronn Kliger 领导的专门的能源部门,以满足对电能计量、变电站自动化和一些新兴应用的不断增长的技术需求,如太阳能/风能发电、能源存储等等。“作为电网设备制造商的一个关键供应商,ADI 公司深刻理解客户的需求,”Kliger 表示,“我们向全球客户提供支持,他们正在不断升级自己的产品,以适应新兴的智能电网系统发展趋势。ADI 公司清楚地知道,智能电网远比单纯的智能电表更加复杂,我们可提供覆盖整个发电、传输及配送链的解决方案。除了创新的电能计量 IC,ADI 公司还提供射频、电力线载波通信、电源管理及数字信号处理产品,全面支持智能电网应用。”
有分析人士指出,未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。在中国,与智能电网相关的5960亿美元经济刺激计划正在实施过程中,预计在未来3至5年内将部署1.7亿块智能电表。而在美国政府为升级本国电网的拨款中,有一部分是用于使13%的美国家庭(1千8百万户家庭)在未来3年之内能装上智能电表。在欧洲,意大利及瑞典已经完成先进计量基础设施 (AMI) 的部署,将所有普通电表更换为智能电表。法国、西班牙、德国和英国预计在未来10年内完成 AMI 部署。
高精度、三相电能计量 IC
ADI 公司的新型 ADE7878 、ADE7868 、ADE7858 及 ADE7854 高精度电能计量 IC 为多相配置而设计,包括三线及四线、Y 型及 delta 型。在1000:1的动态范围内,它们可为有功及无功电能测量提供0.1%的精度,堪称业界首创;在3000:1的动态范围内,可为有功及无功电能测量提供0.2%的精度。这些新产品还可在1000:1的动态范围内为)电流有效值和电压有效值测量提供0.1%的精度。
除了能测量每个相位和零线电能之外,ADE7868 及 ADE7878还能监测电能质量参数,如 SAG、峰值、周期、角度测量及相序等。另一项业界首创就是在保持正常运行的同时,ADE7868和 ADE7878具备各种防窃电功能,以确保正常的工作,这可减少现场求助和电表检修的时间。
ADE7878、ADE7868、ADE7858及 ADE7854电能计量 IC 现可提供样片,均采用40引脚 LFCSP 封装(引脚框芯片级封装)。
特性与报价
| 产品 | 有功电能 | 无功电能 | 防窃电及低功耗模式 | 基波电能 | 千片订量报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADE7878 | X | X | X | X | 7.47美元/片 |
| ADE7868 | X | X | X | 7.11美元/片 | |
| ADE7858 | X | X | 6.76美元/片 | ||
| ADE7854 | X | 5.34美元/片 |
对电能计量客户至关重要
全世界已有超过2.5亿块电表采用了 ADI 公司的电能计量技术,其提供的电能计量解决方案超过业内其它任何厂家。以高品质、高可靠性及高性能而领誉全球的 ADE 系列电能计量 IC,将模数转换器 (ADC) 和固定功能的数字信号处理器 (DSP) 完美结合,在实现精密计量的同时,还具有独特的功能特点且易于使用。ADI 公司提供种类广泛的半导体解决方案,以解决电能计量系统中各方面的设计难题,其中包括电能计量、数据和电源管理、用户接口,以及射频 (RF)、GSM/GPRS 和电力线载波 (PLC) 通信解决方案。。欲了解 ADI 公司的电能计量产品,请访问 http://www.analog.com/zh/Energy-Measurement 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅新闻 RSS,请点击: http://www.analog.com/en/homepage/news.xml 。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI _News 。
谢莉女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574