ADI 用于医疗、工业和科学设计的单芯片解决方案实现高清图像采集

--AD9978A 和 ADDI7004 高清图像信号处理器内置图像信号调理电路、14位 ADC 与精确定时内核,可实现高速数字成像。

中国,北京 (2009年12月15日) - 随着医疗、工业和科学市场越来越多地采用高清(HD)图像采集系统,这种系统的设计师必须应对诸多信号处理难题,以精确地采集和记录高分辨率图像。为了应对这些挑战,Analog Devices, Inc. ,全球领先的数字成像应用 AFE(模拟前端)技术和数据转换技术供应商,最新推出两款高性能、高集成度、14位高清图像信号处理器:业界最快的75 MSPS 双通道 AD9978A 以及72 MSPS 四通道 ADDI7004 。这些单芯片解决方案能帮助设计师创建多通道CCD(电荷耦合器件)或 CMOS(互补金属氧化物半导体)高清图像采集系统,而这些系统可提供当前高分辨率需求所要求的清晰度、可视性和精确度。

许多领先的数码相机、摄像机、扫描仪和其它成像系统制造商都采用了ADI的领先技术来提供具有最低功耗和最高性能的产品。ADI公司的75 MSPS双通道AD9978A和72 MSPS四通道ADDI7004高清图像信号处理器可对来自高级图像传感器的信号进行高分辨率、高速采样,同时具有分别低至280mW和530 mW的极低功耗。

“此前,高性能成像系统设计师一直不得不采用多个高功耗元器件来对高清图像信号进行采样,”ADI公司数字成像系统产品线总监Stuart Boyd表示,“通过将高性能信号调理电路、14位数据转换器和精确定时内核集成到单个高清图像采集解决方案中,设计师可实现高速、高分辨率数字成像系统的无与伦比的速度与精度组合,同时可消除限制便携性和增加设计成本的功耗约束。”

针对高速应用的精确高清图像
AD9978A 和 ADDI7004 器件扩展了 ADI 用于高速数字成像应用的AD997x图像信号处理器系列。每个通道都集成了一个包含黑电平箝位、一个 CDS(相关双采样器)、一个10位 VGA(可变增益放大器)和一个14位 ADC 的完整 AFE。ADI 公司的Precision Timing(R) 内核可分别以75 MHz(ADD9978A)下210 ps(皮秒)以及72 MHz(ADDI7004)下217 ps 的分辨率提供对 CDS 和 SHA(采样与保持放大器)时钟的调整。AD9978A 和 ADDI7004 还包含用于图像数据输出的更小范围 LVDS(低压差分信号)接口,可提高性能并减少 EMI(电磁干扰)问题。

用于多个低功耗设计的单芯片解决方案
AD9978A 和 ADDI7004 可在不牺牲性能的情况下降低元器件数量和功耗,在较低频率下动态地降低功耗以延长电池续航时间。每个器件的功耗都与其采样频率成比例。这两款高分辨率图像信号处理器都支持设计师对他们跨平台的图像传感器接口设计进行标准化,从而避免需要改变接口或增加额外元器件的问题,并降低多个产品型号的总系统成本。此外,AD9978A还与业界标准的 AD9978 14位 CCD 信号处理器 引脚兼容,因此设计师可以轻松更改现有设计来实现高端性能。

供货与报价

产品 供货 分辨率(位) 数据速率(MSPS) 千片订量报价 封装
双通道AD9978A 现在 14位 75 MSPS 25.32美元/片 6mm×6mm,40LFCSP(引脚框芯片级封装)
四通道ADDI7004 现在 14位 72 MSPS 48.12美元/片 6mm × 6mm,76-ball BGA(球栅阵列)

欲了解有关 AD9978A 和 ADDI7004 的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/AD9978Ahttp://www.analog.com/zh/ADDI7004 。欲观看深度在线研讨会,请访问高速 PCB 布局实践指南。欲了解有关 ADI 数字成像 AFE 产品系列的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/digitalimaging

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

Precision Timing 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。

编辑的联络信息:

谢莉 女士
+86 10 5987 1050
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭