中国,北京 (2010年06月11日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款完全校准的16位分辨率、高线性度数字温度传感器,可以在宽工作温度范围内实现业界最高精度水平。高精密、低漂移数字温度传感器ADT7420和ADT7320可以在–20˚C至+105˚C温度范围内实现业界最佳的±0.25˚C精度。此外,新型传感器还可在–40°C至+125°C温度范围内提供业界领先的±0.5ºC精度。无需测算平均结果即可获得更高的精度,从而确保工业、仪器仪表和医疗应用的数据测量速度更快,控制环路更精密,能效和可靠性更高。新型数字温度传感器还提供高精度系统基准温度测量,可减少基于软件的热电偶冷结温度补偿应用和红外成像系统的误差。欲了解具体特性的更多信息,请观看视频。
与其他解决方案不同,数字温度传感器ADT7420和ADT7320可即插即用,不需要额外进行信号调理或校准。产品提供I²C (ADT7420) 或SPI (ADT7320) 数字接口,系统设计人员可将器件轻松集成到数据采集系统、光通信系统、环境控制系统、医疗设备或食品与药品温度监控器中。
ADI公司的新型数字温度传感器在–40°C至+150˚C工作温度范围内,保证工作电源电压为2.7 V至5.5 V。工作电压为3.3 V时,电源电流为210 μA(典型值)。传感器提供每秒采样一次的低功耗模式,在这种模式下,工作电压为3.3 V时,电源电流仅46 μA(典型值);同时还提供关断模式,电源电流可降至仅2 μA。其他可编程选项包括过温/欠温和关键温度指示器。
供货、报价与配套组件
数字温度传感器ADT7420和ADT7320现可提供样片,可与低功耗精密模拟微控制器ADuC7061等其他ADI器件配套使用。
| 产品 | 样片 | 精度/接口 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADT7320 | 现在 | ±0.25°C SPI | $2.35/片 | 16引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装) |
| ADT7420 | 现在 | ±0.25°C I²C | $2.35/片 | 16引脚LFCSP封装 |
欲了解更多详情,请访问:http://www.analog.com/zh/ADT7320或http://www.analog.com/zh/ADT7420;或下载ADT7420和ADT7320的数据手册。或致电中国技术支持中心:400 6100 006。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅ADI新闻资料。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问http://www.twitter.com/ADI_News。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574