中国,北京 (2008年09月11日) - Analog Devices,Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出具有业界最佳电阻容差的数字电位计(digiPot)系列产品——AD529x,使工业设备和仪器仪表的设计人员能够满足更严格的电阻匹配需求,从而提高系统精度。在工业控制系统、医疗仪器以及其它需要精密增益调节和失调控制、电源校准或音量控制的设备中,新款digiPot产品提供的严格电阻匹配性能,使工程师能够在更高的精度下设定范围,以实现更精确的系统控制。
AD529x系列产品专为需要精密校准和容差匹配的开环应用和系统而设计,它包括三款单通道的10-bit可编程digiPot,每款digiPot在±15V的宽电源电压范围内,端到端电阻的容差(RTol)小于1%,与最小RTol误差为20%的同类产品相比,性能高出20倍。AD529x系列产品的同类最佳电阻匹配性能使用户可利用高达1024抽头的调节方案,更精确地调节和调整电子电路,改善系统的整体性能。
AD529x系列产品采用ADI公司的iCMOS®(工业CMOS)模块化制造工艺制造,这种工艺结合了高压CMOS和双极型技术,使器件能够支持±10.5V~±15V范围内的双电源电压和21V~30V范围内的单电源电压。1024抽头的AD5292和引脚兼容的、256抽头的AD5291 digiPot具有20次的可编程存储空间,可通过SPI接口设置滑动点位置。将内部熔丝熔断后,电位计滑动点的位置将被永久固定。用户通过简单的软件命令即可触发器件,无需对器件编程的外部电源,节约了成本和PCB面积。1024抽头的AD5293 digiPot除了具有小于1%的电阻允许误差(RTol)和宽电源电压范围以外,还内置了易失性存储器。
供货和报价
现可提供AD529x digiPot系列产品样片,均采用14引脚TSSOP封装。AD5291的千片订量报价为2.29美元/片,AD5292的千片订量报价为2.62美元/片,AD5293的千片订量报价为2.55美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/AD529x。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iCMOS是ADI公司的注册商标。
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com