中国,北京 (2010年04月07日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款 D 类放大器 ,特别适合以优质音质为主要竞争优势的智能手机、 GPS 设备及其他手持式电子产品 。SSM2375 及 SSM2380 放大器结合了低噪声及出色音频性能,为声频系统设计师提供了固定或者可编程增益设置的选择。
SSM2380低功耗立体声 D 类放大器是 D 类放大器中首款融合 I2C接口的器件,无需其它外部元件,便可在1dB到24dB(以及静音)范围内进行多达47个不同级别的增益设置。可编程接口还专为扬声器保护实现独立的左/右声道关断、可调的低 EMI(电磁干扰)发射控制模式,以及可编程的 ALC(自动电平控制)功能。SSM2380 能达到100dB 的 SNR(信噪比),在工作电压为5V、功率为1.4W 的8欧姆扬声器条件下可以实现93%的效率,从而延长了电池寿命。
SSM2375是高性能、高度集成的 D 类放大器,在单一引脚上具有5个级别的增益调整(每3dB 一级、从0dB 至12dB)。单一引脚增益设置不需要输入电阻,并确保较好的输入匹配,从而减少噪声,改善了音频质量。工作电压为2.5V 至5V 单电源。当在5V 电压下驱动3欧姆负载时,该放大器可提供3W 的连续输出功率,同时 THD(总谐波失真)小于1%。
SSM2375提供大于98dB SNR 性能,并在215Hz 下达到80dB 的 PSRR(电源抑制比),比最接近的同类产品 D 类放大器高出10dB。放大器的低噪声及低 EMI 让工程师在最终产品电路板上放置扬声器拥有更多灵活性。
价格及供货
| 产品 | 样片 | 样片供货 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSM2375 | 三月 | 五月 | -40摄氏度至+85摄氏度 | 0.57美元 | 9引脚WLCSP封装 |
| SSM2380 | 三月 | 四月 | -40摄氏度至+85摄氏度 | 0.75美元/片 | 16引脚WLCSP封装 |
欲了解更多信息,访问 http://www.analog.com/zh/SSM2375 或者 http://www.analog.com/zh/SSM2380。欲了解更多有关 ADI 公司放大器系列的信息,请访问http://www.analog.com/zh/AudioAmplifiers。联系专家、参考工具及欲了解更多关于如何使用或获得 ADI 公司产品的信息,请点击这里: http://www.analog.com/zh/buy 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
刘姗
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574