ADI面向中国市场推出高性能、低成本的CMOS 运算放大器

--ADA4891放大器系列将满足价格敏感型中国客户对业界一流的性能、质量以及技术支持的需求

中国,北京 (2010年03月01日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天宣布针对中国市场发布全新的低成本、高速CMOS运算放大器ADA4891系列。与其它供应商提供的产品相比,ADI ADA4891系列能够帮助设计师以更低的成本和更低的功耗实现同样的高速性能。与此同时,ADI在高速运算放大器产品领域的行业绝对领导地位以及对于中国市场的长期承诺和投入,也确保了中国客户能够得到业界最好的质量保证和技术支持。针对中国市场的需求,ADI还将弥补市场同类价格产品特定数据不全以及质量报告不完整的缺陷,向中国客户提供完整的数据表以及质量报告。此次推出的ADA4891系列共有两款产品,分别是ADA4891-1(单路)、ADA4891-2(双路)。

在ADA4891系列的设计过程中,ADI公司充分考虑了中国客户对于高性能高速运算放大器的需求以及对于价格的敏感性,在极大地降低了该系列产品的成本的同时,保持了其卓越的整体性能和多功能性。ADA4891是一款轨到轨放大器,每一轨的输出电压摆幅提高到了100mV,能够提供最大化的输出动态范围以及过载复原。此外,ADA4891系列还能提供业界领先的带宽(240MHz 3dB)和转换速率(155V/uS),0.1dB 增益平稳度到达20MHz, 使得ADA4891-1/2非常适用于有源滤波器 和时钟缓冲器的设计。同时卓越的视频性能,包括0.05%的差分增益和0.3度的差分相位误差,出色的线性输出电流(100mA), 以及真正的单电源供电设计(输入电压可以低于负轨200mV), 使得ADA4891-1/2非常适用于CIS传感器、标准/便携式视频A/V转换盒以及汽车影像应用。

ADA4891 的其它主要特性和优点包括:

  • 低成本——满足中国客户的预算需求
  • 支持+3 V或+5V的单电源供电
  • 出色的线性输出电流:100mA;
  • 低功耗:4.4mA/ch
  • 稳定时间为 30 ns(稳定度为0.1%)
  • 低失真:60 dBc SFDR @ 5 MHz
  • ADA4891系列的主要应用领域包括:

  • 成像
  • 消费视频应用
  • 专业视频应用
  • 有源滤波器
  • 同轴电缆驱动放大器
  • 时钟缓冲器
  • 光电前置放大器
  • 在完整的信号处理链中,ADA4891可以与ADI其它产品相联适用,例如: ADV7393/7108 标清电视视频编/解码器、ADG708/794 CMOS 模拟复用器、ADG611/711 CMOS 开关芯片、AD8361 2.5GHz 射频真功率(TruPwr)检测器。

    价格与供货

    产品 供货 通道数 温度范围 千片订量报价 封装
    ADA4891-1 即可供货 1 -40°C - 125°C $0.49/片 8脚 SOIC 5脚 SOT-23
    ADA4891-2 即可供货 2 -40°C - 125°C $0.69/片 8脚 SOIC 8脚 MSOP

    欲了解更多关于ADA4891的信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ADA4891。欲了解更多关于ADI放大器产品的信息,请访问:http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/products/index.html

    关于ADI公司

    Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

    位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

    欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News。 TruPwr 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。

    编辑的联络信息:

    谢莉 女士
    +86-10-5987-1050
    +86-10-6298-3574

    沪ICP备09046653号
    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭