中国,北京 (2009年10月23日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款高性能6通道视频重建滤波器 ,使消费类媒体播放器和专业视频系统 设计者轻松实现对标清 (SD) 乃至高清 (HD) 视频信号的滤波和驱动。ADA4424-6 具备三个标清和三个增强/高清 (ED/HD) 通道,频率响应极其平坦, 在0.1 dB 通带处不出现峰值,这正是1080p 高清媒体播放器和录像机所要求的。
ADA4424-6的亮度通道具备4种独特的模式,用于检测和消除高达1.1 V 的直流输入失调电压,在输出引脚可实现无直流失调。ADA4424-6完全支持 EIA CPR-1202规范定义的 S1/S2和 EIAJ CP-4120标准定义的 D 型连接器接口。
这款新型滤波器的 SD 通道具有6.75 MHz 的平坦度,包含两个用于 SD 滤波的5阶 Butterworth 滤波器。SD 部分还包含了用于复合视频基带信号输出的一组内置 Y/C 通道。ED/HD 通道由三个5阶 Butterworth 滤波器组成,其+0.1 dB 增益平坦度典型值带宽最高分别达到13.5 MHz 和30 MHz。
ADA4424-6还集成了一个电荷泵,允许输出摆幅低于地电平1.4 V,因而可省去大的耦合电容。此滤波器的输出驱动器可提供固定增益为6.2 dB 的轨到轨输出。每个输出可同步驱动两条双端75欧姆线缆。其滤波器/缓冲器部分工作于3.3 V 单电源。该器件包括一个专门的5 V 电源引脚,用于支持 D 型连接器和 S1/S2信令。
供货与报价
| ADA4424-6 |
欲获知更多产品信息,请访问 http://www.analog.com/zh/ADA4424-6。欲获知有关 ADI 公司的视频滤波器系列的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/Video_Filters 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
谢莉女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574