ADI 向广大通信客户推出适合 3G 和 4G 移动终端使用的最佳功率管理器件 -- RMS 功率检波器

-- ADL5504 TruPwr(TM) RMS 功率检波器的检测精度和温度稳定性可有效提高系统效率、电池寿命和信号质量,并能降低制造成本。

中国,北京 (2010年01月07日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出设计用于 3G 和 4G 移动终端的新型集成器件 ADL5504 。作为业界领先的 TruPwr(TM) RF 功率检波器系列产品的新成员,ADL5504 提供了用于确定复杂波形的 RMS (均方根)功率的高精度易用方法。ADL5504 可以用于简单和复杂波形的测量,而且对测量高波峰因数(波峰与有效值之比)信号特别有用,例如 W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN 和 LTE 波形。在优化线性功率放大器性能时也非常有效。另外,ADL5504 的温度稳定性和波形非相关性使其具有业界最高的测量精度,超过竞争性器件的5倍,能显著提高系统效率、电池寿命和信号质量。

关于 ADL5504 TruPwr(TM) RMS 功率检波器
ADL5504 是一款 TruPwr(TM) 平均响应(真正均方根)的功率检波器,可用于频率范围从 450MHz 至 6000MHz 的高频接收器和发射器信号链。这个检波器只需在 2.5V 至 3.3V 单电源下工作,消耗电流不到 1.8mA。输入端内部采用交流耦合,额定输入阻抗为500欧姆。RMS 输出是线性响应的直流电压,在 900MHz 时的转换增益为 1.87V/V RMS。ADL5504 的片上调制滤波器能为大多数波形提供足够的平均处理。对于更复杂的波形,可以在滤波器引脚处连接一个外部电容,用于辅助信号解调。输出端的100欧姆片上串联电阻和外部的并联电容将产生低通滤波器响应,可有效减少直流输出电压中的残留纹波。ADL5504 在30dB 范围内都具有出色的温度稳定性,并且在整个温度范围内在动态范围上端具有接近 0dB 的测量误差。除了温度稳定性外,ADL5504 性能受工艺的影响很小,因而进一步降低了校准的复杂性。ADL5504的额定工作温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度。

报价、供货和配套产品
ADL5504 采用 0.8x1.2mm WLCSP 封装,即可供货,千片订量报价是3美元/片。除了 RMS 功率检波器外,ADI 还有许多种类广泛的移动终端用产品,包括 MEMS 加速度计、音频放大器、HDMI 接口、镜头驱动器件、电源管理、音频开关。欲联系 ADI 专家、了解交叉参考工具以及有关如何使用和获得 ADI 产品的更多资源,请访问:http://www.analog.com/zh/buy

ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路 ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 (RF) IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM) RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA) 及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/rf

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News
TruPwr 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。

编辑的联络信息:

谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭