content here.
content here.

ADI公司32 × 32视频交叉点开关实现低功耗与宽带宽的完美组合

全新ADV320x系列交叉点开关功耗降低40%,带宽增加300%,支持多种视频路由应用
ADV320

中国,北京 (2008年10月13日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最低功耗的32 × 32 模拟交叉点开关 - ADV320x,扩展了其视频交叉点解决方案。ADV320x系列缓冲模拟交叉点开关实现了低功耗与高速度的完美组合,其功耗仅为1.25 W,比最接近的32 × 32解决方案低40%,同时又可提供出众的300 MHz带宽,速度比同类低功耗交叉点开关提高了300%。同时,低功耗减少了对电源的需求,从而能够降低系统成本,而宽带宽能支持各种视频信号。ADV320x产品非常适合于复合视频路由,如CCTV(闭路电视)监控;以及分量视频路由,如视频会议与数字签名中使用的高清视频路由器。

ADV320x由排列成32 × 32阵列的1024个开关组成。非模块架构允许任意输出组合与任意输入组合的连接,同时保持系统性能。每个输入端都集成一个缓冲器以及一个同步端钳位。每个输出端都集成一个2:1多路复用器,用于插入屏幕显示(OSD)图形与输出放大器,在构建更大型阵列时,输出放大器可以被置于高阻抗状态以实现并行输出。除了高集成度以外,ADV320x器件还具有400-V/ms的压摆率以及60 MHz的 0.1 dB的增益平坦度带宽。

“从闭路电视到专业视频应用,设计工程师都希望获得超低功耗且高速的解决方案,以对大量视频源进行路由。ADV320x实现了无与伦比的功率效率与高视频信号带宽的完美结合,为同类产品设立了新的标准。” ADI公司副总裁Peter Real说,“ADV320x系列器件丰富了ADI公司业界领先、种类繁多的高速交叉点开关产品。”

ADV320x

ADV3200的增益为+1;ADV3201的增益为+2,这使其适合于后设终端负载应用。引脚兼容的ADV3202与ADV3203 32 × 16版本现在也已提供,允许在相同的电路板上根据具体应用进行装卸。

供货与报价
现可提供所有器件的样片。32 × 32 ADV3200与ADV3201的百片订量报价为120美元/片,将从2008年10月开始批量生产。32 × 16 ADV3202与ADV3203的百片订量报价为65美元/片,将从2008年11月开始批量生产。新款交叉点开关采用节省空间的 24 mm × 24 mm、176引脚裸露焊盘LQFP封装。所有器件均在–40°C ~ +85°C的工业温度范围内达到规定的性能指标。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/pr/ADV3200

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com