ADI斩获四项2010年度EDN CHINA创新奖展现在模拟信号和数字信号处理领域的突出成就

中国,北京 (2010年11月23日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*今天宣布,旗下四款产品荣获2010年度EDN China创新奖,再度彰显其在模拟信号和数字信号处理领域的领先地位和突出成就。ADI在本年度EDN China创新奖所获奖项分别是:AD7606:8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC获 “模拟与混合信号”最佳产品奖;ADSP2147X SHARC信号处理器获“微处理器与DSP”最佳产品奖;ADT7420 数字温度传感器和ADRF660x系列混频器分获“无源器件与传感器”和“通信与网络”优秀产品奖。

对于公司多款新产品获奖,ADI公司亚太区总裁郑永晖先生表示:“EDN China创新奖一直是ADI非常看重的行业奖项,我们很高兴今年ADI有四款产品最终获奖。感谢业内朋友对我们的一贯支持,他们的肯定为我们今后的技术研发提供了非常重要的指导性意见;同时也要感谢EDN China创造的这个交流平台,让广大的中国电子设计工程师们可以直接参与进来,有机会投票选出他们真正喜欢的产品。作为数据转换器市场的领军企业,ADI将秉持在技术创新方面的决心和能力,不断探索改进技术,加大投资研发力度,力求为用户带来更多的高性能的信号处理解决方案。”

“EDN China创新奖”作为中国电子业的综合性技术创新奖项已连续进行了六年,是中国电子产业内最有影响力的奖项之一。今年,共有81家公司的154项产品报名参加了包括模拟与混合信号、电源器件与模块、 通讯与网络、开发工具与软件、可编程器件、测试与测量、嵌入式系统、微处理器与DSP和无源器件与传感器在内的九大技术门类奖项的角逐。本次评奖通过网络投票先选出入围产品,再由业内专家和EDN China资深编辑组成的专家委员会推选出最终获奖产品,其结果对于芯片供应商在中国技术研发的策略选择也有很重要的参考价值。

EDN China出版人张未名先生表示:“EDN China创新奖旨在表彰每年电子工程界杰出的创新产品与技术。ADI在今年的评选中获得多项殊荣,证明了其在技术创新方面的实力和成就走在了业界的最前沿,并获得了行业专家的一致认可,我们对此表示最诚挚的祝贺。我们期待看到ADI公司在未来有更多的技术突破,以优质产品不断推动中国电子行业的快速发展。”

ADI获奖产品一览:

AD7606:8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC -- “模拟与混合信号”最佳产品奖

AD7606是简化下一代电力线监控系统设计的 ADC(模数转换器)。该产品可提供下一代电力线监控系统设计所需的分辨率和性能,能有效应对能量监控系统中从电表到变电站等各个环节提出的设计挑战,满足中国市场对能源管理不断升级的需求。AD7606 系列可实现90 dB 的 SNR(信噪比),可选的过采样模式进一步提高了 SNR 性能,减少了代码扩展,并增强了抗混叠能力。多通道集成能够方便实现变电站设备中的三相 I&V(电流和电压)测量和零线监控,使得电力线监控系统能够监测和管理电网上发生的异常事件,比如电气故障或者短路。

ADSP2147X SHARC信号处理器 -- “微处理器与DSP”最佳产品奖

ADSP2147x系列处理器功耗仅为363mW(典型值),比同类竞争处理器降低达20%,并提供最高266MHz的性能,片上存储器空间高达5Mb,相比其它任何同类浮点DSP产品,每平方毫米可提供更高的性能和存储器集成度。ADSP2147x系列处理器具备专用的硬件加速器和独立的计算单元以及DMA存储映射,实现了后台执行FFT/FIT/IIR信号处理工作的能力,可减轻内核处理负担。 存储器的使用率是通过变量指令集架构(VISA)支持实现优化的,这样可以通过缩减指令操作码大小,为应用代码释放多达30%的存储空间。

ADT7420 数字温度传感器 -- “无源器件与传感器”优秀产品奖

ADT7420数字温度传感器是一款完全校准的16位分辨率、高线性度数字温度传感器,可以在-20℃至+105℃温度范围内实现业界最佳的±0.25℃精度,在-40℃至+125℃温度范围内提供业界领先的±0.5℃精度。该数字温度传感器无需测算平均结果即可获得更高的精度,从而确保工业、仪器仪表和医疗应用的数据测量速度更快,控制环路更精密,能效和可靠性更高。ADT7420还提供高精度系统基准温度测量,可减少基于软件的热电偶冷结温度补偿应用和红外成像系统的误差。与其他解决方案不同, ADT7420可即插即用,不需要额外进行信号调理或校准。

ADRF660x系列混频器 -- “通信与网络”优秀产品奖

ADRF660x系列混频器可实现高密度射频卡,提升LTE和4G基站的容量和速度。ADRF660x系列将多个分立功能模块集成到单个器件,并能满足更高容量基站所需要的严苛性能,实现了这些高密度射频卡。通过这种前所未有的集成度,基站制造商可以将电路板空间显著缩小60%,并大幅降低材料清单成本。ADRF660x将高线性度有源RF混频器、用于单端50欧姆输入的 RF 输入巴伦以及 PLL 合成器与集成式 VCO 整合到一个紧凑型 RF 电路中。其有源混频器提供6 dB的电压转换增益,相比同类竞争性无源混频器,可减少对额外的IF放大的需求。差分IF输出支持高达500 MHz的最高IF频率。

欲了解更多信息,请访问ADI公司网站http://www.analog.com/zh/index.html,或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

关于EDN China

作为全球闻名的EDN杂志和网站的中文版,EDN China自1994年进入中国市场,凭借其独具技术深度的编辑内容、全方位的信息服务以及独特的国际资源依托,已经成为中国电子设计业的权威技术刊物。EDN China以具有创新精神的工程师和技术经理人作为目标读者,拥有经过公证的40,000发行量,另外,EDNChina.com的注册用户已达40万人,而且人数还在不断扩大之中。

关于创新奖

EDN创新奖始创于美国,旨在表彰每年度电子工程界杰出的创新产品与人物,到今年已经举办了22届,目前它已经成为北美地区具有强大影响力的电子设计工程类奖项。EDN China 于2005年将这一奖项引入了中国,并得到了热烈的响应。经过专家和广大设计工程师的评选,每年都会有一批优秀的产品脱颖而出,在中国市场赢得美誉。与美国EDN的创新奖一样,EDN China 的创新奖将每年举办一次。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

*Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据工业市场研究公司Databeans, Inc.提供的名为“2010年数据转换器”的市场研究报告,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News 欲注册订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogDialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭