中国,北京 (2011年06月09日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出高压、防闩锁型、四通道开关ADG5212和ADG5213,这些开关可以在工作电压高达±22 V的工业、仪器仪表和汽车应用中确保无闩锁现象。闩锁是指一种在关闭电源之前会持续存在的不良高电流状态,它可能导致器件故障。这些新产品具有四个独立的SPST(单刀单掷)开关,可实现业界最低的电荷注入(0.07 pC)和泄漏(最大值为400 pA)性能。
这些新款开关具有超低电荷注入特性,因而特别适合要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用。低泄漏是注重高精度及分辨率的音频和视频信号路由的一个优势。ADG5212和ADG5213开关是ADI公司开关和多路复用器保护产品系列的最新成员,该保护产品系列还包括低导通电阻、8 kV ESD(静电放电)防闩锁型四通道开关ADG5412和ADG5413。
| 产品 | 描述 | 样片 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADG5212 | SPST × 4开关在逻辑1时接通 | 现在 | 现在 | $2.18/片 | 4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP 16引脚TSSOP |
| ADG5213 | SPST × 4具有相反的逻辑控制 | 现在 | 现在 | $2.18/片 | 4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP 16引脚TSSOP |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News.
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/pr0518/subscribe
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com