ADI公司推出多通道电能计量芯片

ADI最近推出一款单芯片电能计量AFE(模拟前端)ADE7816,它最多能监控6个电路的能耗及电能质量。

中国,北京 (2012年03月24日) - ADI最近推出一款单芯片电能计量AFE(模拟前端)ADE7816,它最多能监控6个电路的能耗及电能质量。ADE7816电能计量AFE设计用于数据中心配电单元、电能监控和管理系统、多通道电表等。这款新型AFE能够测量1个电压通道和最多6个电流通道,从而高度精确地提供各电路的用电和电能质量数据。ADE7816电能计量AFE可与标准微控制器接口,因此特别适合需要更多处理器灵活性和外设选项的应用,这是固定配置的SOC(片上系统)器件所无法提供的。此外,多个ADE7816电能计量AFE可以与单个应用处理器接口,实现可扩展且高性价比的解决方案。

  • 查看ADE7816电能计量AFE产品页面、申请样片和下载数据手册:ADE7816

ADE7816电能计量AFE主要特性

  • 可与各种用户可选的微控制器配置接口,支持灵活的系统设计
  • 多个ADE7816 AFE可以配合单个应用微控制器使用,支持可扩展的系统设计
  • 灵活的系统设计支持分流电阻、罗氏线圈和电流互感器。
  • 提供灵活的I2C、SPI(串行端口接口)或HSDC(高速数据捕捉)接口,可实时访问原始波形样本
  • 能够取代多达6个单相电能计量IC(集成电路),节省电路板空间和成本
  • 采用ADI公司经过实际应用证明的收入级计量技术,包括有功和无功电能、瞬时均方根电压和电流
  • 集成电能质量信息,包括过压、过流、峰值和骤降检测等,节约开发时间。
  • 在3000:1的动态范围内,有功和无功电能误差小于0.2%,处于业界领先水平,并且满足0.5类收入级电表的精度要求。

报价与供货

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADE7816 现在 现在 $6.35/片 40引脚LFCSP
(引脚架构芯片级封装)

对电能计量客户至关重要

ADI公司提供的电能计量解决方案远超过其它任何半导体公司,采用ADI技术的电能表遍及全球,已达3.5亿块以上。这些电能计量IC以高品质、高可靠性及高性能而领誉全球,其将ADC(模数转换器)和固定功能的DSP(数字信号处理器)完美结合,在实现精密计量的同时,还具有独特的功能特点且易于使用。ADI公司提供种类广泛的半导体解决方案,以解决电能计量系统中各方面的设计难题,其中包括电能计量、数据和电源管理、用户接口,以及射频(RF)、GSM/GPRS和电力线载波(PLC)通信解决方案。欲了解有关ADI公司电能计量产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/energy-measurement。欲了解有关ADI公司针对再生能源、输配电和计量应用的能源解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/energy

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭