content here.
content here.

ADI新款差分放大器在医学成像、无线通信和仪器仪表应用中驱动高速ADC

-- ADI公司的最新差分放大器集低噪声、低失真和超低功耗特性于一身,可驱动医学成像、通信和仪器仪表等低功耗应用中的10位和16位ADC

中国,北京 (2009年04月17日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出ADA4932和ADA4950差分放大器,从而扩展了其低功耗、低失真ADC(模数转换器)驱动器系列。这些每通道电流为9.6mA的新型ADC驱动器可为工程师提供业界最低功耗(50 mW或更低)和最高性能的ADC 驱动器,在驱动医学成像设备、通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器(ADC)时,它能提供所需的最大性能。

与以往相比,如今的芯片设计不仅要求工作频率高,工作带宽也要宽得多。在满足设计带宽需求的同时、如何实现更高的分辨率,成为设计师在设计过程中急需解决的问题。ADA4932和ADA4950差分放大器的推出,在帮助设计师改善噪音并满足失真性能的同时,也为设计师在挑选系统元件提供了较高的灵活性。

“我们选择ADA4932是因为该器件是唯一在我们的功率预算内满足带宽和失真要求的放大器,”自动测试设备和虚拟仪器软件领先供应商National Instruments公司硬件工程师Matt Ernst表示,”这款放大器具备极佳的性能指标,功耗表现尤其突出。”

ADA4932 ADC驱动器具备低噪声和低失真的特点,非常适合驱动超声扫描仪以及超微型和家用型无线基站等目前低功耗医学成像无线基础设施仪器仪表应用中的10位至16位ADC。通过1x、2x和3x固定增益选项,ADI公司已对ADA4950在小尺寸设计中的应用进行了优化。除了其低电源电流之外,ADI公司这些低功耗ADC驱动器系列的新成员还可以实现95dB的SFDR(无杂散动态范围)和20MHz频率下可靠的14位性能,以及50MHz以上频率下的真正12位性能。

ADA4932和 ADA4950可以作为单端-差分放大器或者差分-差分放大器使用。进行单端至差分转换时,这些放大器无需额外的信号调节,可获得更高的 ADC 性能,并且无需增加器件。适合与 ADA4932和 ADA4950配套使用的 ADC 包括 ADI 公司的高速转换器,比如:
* AD9259 四路14位50MSPS ADC
* AD9244 14位65MSPS中频采样ADC
* AD9226 12位65MSPS ADC
* AD9229 四路12位65MSPS ADC
* AD9863 12位MxFE(R)集成式转换器

ADA4932 ADC驱动器:集成和简化
ADA4932作为AD8132的下一代产品,性能实现极大提高的同时,噪音和功耗实现显著降低。ADA4932集成了大量分立器件的功能,从而可帮助工程师简化设计任务,同时节省电路板空间。做为单端-差分放大器或者差分-差分放大器,ADA4932是用来驱动高性能ADC的理想选择。

用户可以通过内部共模反馈环路对其输出共模电压进行调节,从而实现ADA4932输出与ADC 输入的匹配。内部反馈环路还具备卓越的输出均衡以及偶次谐波失真抑制功能。采用4个电阻构成简单的外部反馈网络(这些电阻确定放大器的闭环增益),即可轻松实现ADA4932的差分增益配置。ADA4932采用ADI公司专利的SiGe(硅锗)互补双极工艺技术制造,可实现低失真、低噪声和低功耗的特性。ADA4932的偏置低,动态性能极佳,非常适合用于各种数字采集和信号处理应用。

ADA4950 ADC驱动器:实现小尺寸设计和低失真
ADA4950采用ADI公司专利的XFCB(超快速互补双极)工艺技术制造,-3dB的带宽为750MHz,可以提供谐波失真极低的差分信号。ADA4950带有一个内部电阻网络,用户可以通过配置该电阻网络获得固定架构中1、2和3倍的增益。ADA4950具备一个内部共模反馈回路,该回路可提供增益和相位匹配的均衡输出,并且能够抑制偶次谐波。这个内部反馈电路还可将由于增益设置电阻失配所引起的均衡误差降至最低。ADA4950驱动器的差分输出有助于将输入均衡至差分ADC,从而最大限度地提高ADC的性能。

ADA4950在驱动高性能ADC时不需要变压器,从而保留了信号源的低频率和直流信息。差分输出的共模电平可以通过在VOCM引脚上施加一个电压来调节,该引脚可对输入信号进行电平转换,以驱动单电源ADC。该放大器的快速过载恢复能力可保持采样精度。ADA4950 ADC驱动器的低失真特性对于通信系统极具吸引力,同时其高带宽和高IP3使其非常适合用作中频和基带信号链中的增益模块。

产品
供货
千片订量报价
封装
ADA4932-1 单通道
现在
2.95美元/片
3mm×3mm 16引脚LFCSP
ADA4932-2 双通道
现在
5.29美元/片
4mm×4mm 24引脚 LFCSP
ADA4950-1 单通道
现在
2.95美元/片
3mm×3mm 16引脚LFCSP
ADA4950-2 双通道
现在
5.29美元/片
4mm×4mm 24引脚LFCSP

欲了解详情,请访问 http://www.analog.com/zh/ADA4932http://www.analog.com/zh/ADA4950 。欲了解ADI公司的顶级放大器产品的产品信息,请访问http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

冯军 先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222
larry.feng@analog.com