中国,北京 (2011年12月16日) - ADI今天针对专业、“专业级消费类”和汽车音频设备应用推出能够改善音频系统性能并降低功耗的16通道音频DAC ADAU1966。
24位16通道音频DAC ADAU1966可在192 kHz的采样率下提供118dB SNR(信噪比)性能。通过在更低电压下运行数字部分,ADAU1966在16通道工作模式下具有小于300 mW的同类最低功耗,从而实现118 dB的SNR性能。数字电源可通过线性调节器由片内产生,使器件可采用单一模拟电源供电。或者也可绕过调节器,为芯片提供独立的2.5 V至3.3 V电源。
采用3 Vrms满量程差分输出电压工作的ADAU1966可减少下游增益需求,并在电耦合系统噪声下保持高SNR。ADAU1966 ADC利用片上PLL(锁相环)从外部左/右时钟获得内部主时钟,因而无需独立的高频主时钟,有无位时钟均可。
ADAU1966已经通过AEC-100汽车应用认证,工作温度范围为-40° C至+105° C。它还提高SPI/I2C端口,允许外部微控制器调节音量,并以+/-3°C的精度读取芯片温度。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAU1966 | 现在 | 现在 | -40˚C至105˚C | $6.51/片 | 80引脚LQFP |
ADAU1966可在系统内配合各种ADI SigmaDSP®数字音频处理器工作,包括ADAU1442、ADAU1445、ADAU1446和AD1940。另外还可与ADI SHARC®浮点DSP产品和Blackfin®16/32位嵌入式处理器系列结合使用。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/homepage/news.xml
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com