ADI公司零漂移放大器实现业界最低电压噪声

--ADI公司的精密、零漂移放大器ADA4528提供业界最低的噪底,可以通过放大更小的输入信号来优化系统分辨率。

中国,北京 (2011年04月20日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及放大器技术领先者,最近推出业界最低噪声的零漂移运算放大器ADA4528。零漂移运算放大器ADA4528针对仪器仪表和医疗应用而设计,精度不随时间和温度而变化,且无需系统校准。在0.1 Hz至10 Hz范围,突破性的设计实现了99 nVp-p的超低积分电压噪声,这意味着与最接近的竞争放大器相比,ADA4528的电压噪声低26%,功耗低40%。这不仅能提高系统信噪比(SNR),还可降低噪底,支持模数转换器(ADC)在150 kHz带宽范围内实现24位分辨率,同时改善系统精度。

5.3 nV/rtHz的电压噪声密度允许设计人员能在宽带应用中,例如压电传感器和精密数据采集系统中使用零漂移放大器。

  • 利用ADA4528和ADI公司的免费SPICE宏模型工具构建电路:

ADI公司线性和射频产品与技术部副总裁Peter Real表示:“这款新型精密放大器是ADI公司运算放大器系列的旗舰产品。ADI公司独一无二的斩波专利技术使ADA4528实现了低频传感器测量所需的高精度水平,它适合数据采集、电子秤和精密医疗仪器仪表应用系统。”

零漂移放大器ADA4528提供最大2.5 µV的低失调电压,以及最大0.015 µV/˚C的业界最低保证失调电压漂移。增益为140 dB,共模抑制比(CMRR)为135 dB,电源抑制比(PSRR)为130 dB,因此它非常适合要求对低电平信号进行精密放大的应用,如位置和压力传感器、应变计、医疗仪器仪表等。ADA4528的额定电源电压为单电源2.2 V至5.5 V,额定温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围,提供8引脚超小型封装(MSOP)。

零漂移放大器ADA4528的主要特性

  • 超低失调电压:2.5 μV(最大值)
  • 超低失调电压漂移:0.015 μV/°C(最大值)
  • 超低噪声:5.3nV/@Hz (f=1 kHz)
  • 开环电压增益:140 dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):135 dB(最小值)
  • 电源抑制比(PSRR):130 dB(最小值)
  • 单电源供电:2.2 V至5.5 V
  • 双电源供电:±1.1 V至±2.75 V
  • 轨到轨输入和输出

供货与报价

产品 供货 温度范围 千片订量报价 封装
ADA4528 已全面量产 -40°C 至 125°C $1.15/片 8引脚MSOP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0420/analogDialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭