ADI推出AD9838 AD9837直接数字频率合成IC节省功耗和尺寸

DDS_AD9838

中国,北京 (2011年04月28日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款直接数字频率合成(DDS) IC AD9838和AD9837。与竞争器件相比,功耗降低30%,尺寸缩小60%,工作在-40ºC至+125ºC的宽温度范围。采用最高16 MHz的时钟速率工作时,AD9838 DDSAD9837 DDS IC的功耗仅11 mW。新款器件特别适合工业和通信应用,包括传感器激励、阻抗频谱分析仪、电池供电的诊断和通信设备等。

AD9838 DDS和AD9837 DDS IC的在100MHz以内的建立时间仅需几纳秒,且保证精度。新产品片内集成10位低功耗DAC(数模转换器),提供28位精度和高SFDR(无杂散动态范围)性能,这使其能够更快、更精确地产生目标频段内的稳定信号。

AD9838 DDS和AD9837 DDS IC主要特性

  • AD9838 DDS (4 mm × 4 mm)和AD9837 (3 mm × 3 mm) DDS IC的封装尺寸很小,使开发人员可以缩减其设计尺寸,或者提高传感器节点的密度,以便在同样的尺寸下开发出功能更丰富的应用。
  • 低功耗性能支持工程师产生高性能正弦波、方波和三角波输出,从而达到电池供电设备的低功耗目标,或者在现有功耗预算范围内提供高级功能。
  • 器件集成多种通信和调制特性,因而支持单音、2FSK、2PSK、QPSK、扫描功能及幅度调制,可简化通信系统设计,并降低开发风险和成本。
  • 高频谱性能(宽带SFDR大于68 dB)使产品开发商能够与仪器仪表和通信设备不断发展的需求保持同步。

报价、供货与配套产品

产品 描述 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
AD9838

低功耗DDS,提供差分电流输出,片上比较器产生时钟

现在 现在 $2.10/片

20引脚4 mm × 4 mm LFCSP

AD9837

低功耗DDS,提供电压输出

现在 现在 $1.65/片

10引脚3 mm × 3 mm LFCSP

AD9838 DDS和AD9837 DDS IC的配套器件包括AD9913 DDS、AD9707 TxDAC® DAC转换器、AD5791 20位DAC和AD5543 16位乘法DAC。欲了解更多请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问: http://www.twitter.com/ADI_News.
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/subscribe

TxDAC是ADI公司的注册商标。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭