利用DAC将整个电缆频谱合成于单个RF端口

--14位、2.5 GSPS DAC AD9739A专为电缆前端设备制造商设计,功耗仅1.1 W。
AD9739A_PR

中国,北京 (2011年03月02日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换器市场份额领先者*,最近推出的一款14位DAC,能够让有线电视和宽带运营商将高至1 GHz的整个电缆频谱合成于单个RF(射频)端口,而最大功耗仅为1.1 W。这款14位、2.5 GSPS DAC AD9739A具有宽带宽和动态范围,因而有线电视运营商能够将QAM(正交调幅)通道密度提高至目前电缆调制解调器通道密度的20倍。同类DAC解决方案的数据接口需要额外的28对LVDS(低压差分信号),而功耗几乎是ADI 公司AD9739A 的三倍。

ADI公司高速DAC部门的产品线总监Chris Jacobs表示:“AD9739A转换器允许电缆前端设备制造商简化并减小信号链尺寸,同时可让运营商不断为客户提供经过改良的全新服务,例如互动电视、高清广播和新专业频道。通过将整个电缆频谱合成于单个RF端口,每个DAC支持的QAM通道数量最高可增加20倍,既满足了电缆基础设施需求,又大大降低了功耗和系统成本。”

AD9739A DAC:针对电缆和无线基础设施提供多标准支持

AD9739A 采用ADI专有的混合模式(mix-mode)功能,支持最高3.6 GHz的高保真RF信号数字合成。凭借业界最佳的2.5 GSPS带宽和14位动态范围与直接至RF内核的组合,宽带和新一代无线设备设计人员可使用单发射DAC架构,无需低通滤波器和混频器或调制器级。

AD9739A转换器适合各类应用,包括无线通信设备、仪器仪表和军工电子。该器件在基带模式下提供最高达奈奎斯特频率的多载波能力,并使用ADI的混合模式功能在第二和第三奈奎斯特频率区产生RF信号。

AD9739A 14位、2.5 GSPS DAC特性与优势:

  • 采用1.8 V和3.3 V电源供电,最大功耗为1.1 W。
  • 利用低噪声和交调失真性能,高达1 GHz宽带信号可实现高质量合成。
  • 具有双端口接口和双倍数据速率LVDS数据接收机,支持2.5 GSPS的最大转换速率。
  • 通过专有切换技术提高动态性能。
  • 输出电流可在8.7 mA至31.7 mA范围内编程。

报价、供货与配套产品

产品 量产 分辨率(位) 采样速率(GSPS) 千片订量报价 封装
AD9739A 现在 14 2.5 43.69美元/片 160引脚CSBGA(芯片级球栅阵列)

配套器件包括ADI的高速、低抖动时钟产生和分配产品,例如ADCLK914高速SiGe时钟缓冲器。该产品可在2 V差分摆幅下为AD9739A转换器提供时钟输入,并实现110 fs(飞秒)的抖动性能。

数据转换器:连接模拟与数字世界

在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供的在线评估工具,有助于用户迅速评估、选择、设计最佳的数据转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/ADCsearch。欲了解ADC驱动器,请访问:http://www.analog.com/zh/ADCdrivers。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/DACsearch。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

*Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据市场研究公司Databeans, Inc.提供的市场研究报告“2010年数据转换器”,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭