中国,北京 (2012年02月15日) - ADI最近推出一款11位DAC AD9737A,它能够让有线电视和宽带运营商将高至1 GHz的整个电缆频谱合成于单个RF(射频)端口,而最大功耗仅为1.1 W。AD9737A 2.5 GSPS DAC具有较宽的带宽和动态范围,因而电缆基础设施设计人员能够将QAM通道密度提高至目前电缆调制解调器实现方案的20倍,并且支持经过改良的全新服务,例如互动电视、高清广播和新专业频道。
| 产品 | 样片供货 | 量产 | 分辨率(位) | 采样速率(GSPS) | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9737A | 现在 | 现在 | 11 | 2.5 | $37.14/片 | 160引脚CSBGA |
配套产品包括ADI公司的ADCLK914时钟/数据缓冲器,该产品可在2 V差分摆幅下为AD9737A DAC提供时钟输入,并实现110 fs的抖动性能。
在各种电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供的在线评估工具,有助于用户迅速评估、选择、设计最佳的数据转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/adcsearch。欲了解ADC驱动器,请访问:http://www.analog.com/zh/adcdrivers。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/dacsearch。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据市场研究公司Databeans, Inc.提供的市场研究报告“2010年数据转换器”,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com