中国,北京 (2011年04月26日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款新型数据转换器,旨在以低功耗提供高速度和高性能,满足各种通信和工业应用的需要。低功耗、12位、500 MSPS(每秒百万采样)ADC AD9434现已面市,它采用节省空间的8 mm x 8 mm LFCSP封装,功耗仅660 mW,可降低散热要求。
另一款引脚兼容的8位产品AD9484 ADC也已面市。
AD9434 ADC在最高250 MHz输入频率和500 MSPS采样速率时提供65 dBFS的信噪比(SNR),可满足通信基础设施、雷达系统、数据采集系统、测试和测量应用的低功耗、小尺寸和高动态范围要求。AD9434 ADC还与ADI公司的12位、250 MSPS、 ADC AD9230引脚兼容,只需通过极少的设计更改就能取代许多应用中的现有ADC。
AD9434采用1.8 V单电源供电,集成采样保持器、基准电压源、LVDS输出、数据时钟输出和可编程时钟,构成一种完整的信号转换解决方案。LVDS数字输出数据和输出时钟时序接口可编程,能够灵活地支持当今的FPGA(现场可编程门阵列)产品。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| AD9434 | 现在 |
现在 | $125/片 | 56引脚LFCSP 8 mm x 8 mm |
| AD9484 | 现在 |
现在 | $36/片 | 56引脚LFCSP 8 mm x 8 mm |
模数转换器AD9434可以与ADI公司的低抖动时钟发生器AD9523/24和超低失真RF/IF差分放大器ADL5562一起用于通信应用电路设计。 欲了解更多,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com