中国,北京 (2010年12月16日) - Analog Devices, Inc. (NYSE:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和医疗成像行业的长期合作伙伴,最近推出备受赞誉的八通道超声接收器的第四代产品——新型IC AD9278和AD9279,可减小高端、中端和便携式超声系统的系统尺寸、复杂度和功耗。医院、诊所和急救单位日益依赖更先进的超声设备来提供诊断影像,因而对体积更小、速度更快、功耗更低的超声设备的需求不断增长。IMS Research的医疗研究部门InMedica预测,2012年之前,全球超声行业收入将从2009年的49亿美元增长到60亿美元以上。
新型接收器芯片AD9278和AD9279均集成了ADI公司全球领先的数据转换技术,可实现低噪声TGC(时间增益控制)模式性能,此外还具备高动态范围I/Q解调器,可减小实现CW(连续波)多普勒处理所需的功耗和面积。新款八通道超声接收器提供最高水平的输出端折合大信号SNR(最高可达67 dB),有助于提高诊断超声系统的灵敏度,同时最多能将电路板空间缩减40%。
ADI公司医疗保健应用部门副总裁Patrick O’Doherty表示:“为了实现更高的图像质量和更高的功效,超声设备设计人员必须在新兴的需求和不断变化的需求之间寻找平衡。新型八通道超声接收器AD9278和AD9279以最低的功耗使高端或便携式系统实现最佳的图像质量,从而帮助系统设计人员攻克设计挑战。”
AD9278八通道超声接收器设计用于便携式超声系统,AD9279则适合高端和中端系统。两种器件的引脚和封装彼此兼容,设计人员可利用一个通用PCB(印刷电路板)布局设计出多个超声平台,从而节省开发时间和成本。
ADI公司的八通道超声接收器产品系列还包括AD9271。该产品于2007年4月推出,是首款在单芯片上集成完整八通道超声接收器的器件,目前已广泛用于全世界的超声设备。其它八通道超声接收器包括:用于中高端手推式超声系统的AD9272、用于便携式超声系统的AD9273、以及支持高质量CW(连续波)多普勒处理的AD9276和AD9277。
新型八通道超声接收器AD9278和AD9279具有45 dB的可变增益范围、全差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大52 dB的增益以及转换速率高达80 MSPS的ADC(模数转换器)。各器件均针对动态性能与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。在CW模式下,AD9278具有每通道25 mW的超低功耗,AD9279提供每通道50 mW的低功耗。在TGC模式下,AD9278在40 MSPS时的每通道功耗仅为88 mW,AD9279在40 MSPS时的每通道功耗仅为139 mW。针对高端系统,AD9279提供高度可配置的LNA,其折合到输入端的噪声密度低至0.67 nV/√Hz。下载AD9278或AD9279数据手册并申请样片。
八通道超声接收器AD9278和AD9279的配套器件包括:低噪声、高速放大器AD8021;低功耗、低失真放大器ADA4841-2;18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982;3.0 V超低噪声基准电压源ADR433;时钟发生器AD9516;时钟发生器AD9520;时钟扇出缓冲器ADCLK946和ADCLK846。
| 产品 | 量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|
| AD9278 | 现在 | $58/片 | 10-mm × 10-mm BGA |
| AD9279 | 现在 | $62/片 | 10-mm × 10-mm BGA |
| AD9278-50EBZ | 现在 | $250/片(单片订量) | -- |
| AD9279-65EBZ | 现在 | $250/片(单片订量) | -- |
| AD9279-80KITZ | 现在 | $1,100/片(单片订量) | -- |
新型八通道超声接收器与ADI公司其它产品一同构成专门面向医疗成像市场的业界最齐全的IC产品组合。ADI公司针对医疗保健应用的其它最新产品包括:用于MRI(磁共振成像)的高精度、20位DAC(数模转换器)AD5791;用于CT(计算机断层扫描)的24位电流数字转换器ADAS1128;以及用于系统至关重要的医疗设备的单芯片USB隔离器ADuM4160。
针对医疗成像、病人监护、医疗仪器仪表和消费/家庭护理产品,ADI公司提供丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术。以领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾,ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于为诊断和监护设备以及健康与保健器件奠定未来发展基础。有关ADI公司医疗保健应用产品的信息,请访问:www.analog.com/zh/healthcare。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574