ADI公司推出业界首款高温仪表放大器

--首款高温仪表放大器AD8229保证工作温度高达210°C,专门针对炎热、恶劣、不利的工作环境设计制造。
AD8229_20110309

中国,北京 (2011年03月09日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出业界首款针对高温应用设计和制造的仪表放大器AD8229。这款1nV/rt(Hz) 高温仪表放大器AD8229是唯一的保证工作温度超过210°C的低噪声仪表放大器,适合在井下石油钻探、喷气发动机和空间探索等最极端的环境下工作。欲观看ADI公司研究员Moshe Gerstenhaber主讲的AD8229视频,请访问:http://www.analog.com/video_ad8229

青岛智腾微电子有限公司总经理刘军表示:“AD8229是业界真正的突破性产品。它不是在现有器件基础上的改型,而是专门针对高温环境的全新设计。对于智腾,这意味着设备能够运行更长时间,维修时间更短,从而显著节省成本。”

  • 下载AD8229数据手册: http://www.analog.com/ds/AD8229
  • 查看AD8229产品页面: http://www.analog.com/zh/AD8229

迄今为止,设计人员还不得不使用设计工作温度较低的商用级器件来应对恶劣的高噪声、高温环境的挑战。采用商用级器件的系统,其维修率和使用寿命常常达不到标准,并且维护和运行成本高昂。AD8229是一款独一无二的产品,它解决了电子设备在极端炎热、恶劣、不利环境下面临的一些最棘手问题,大大延长了维护和运行周期。

在高温应用中,仪表放大器AD8299的共模抑制比(CMRR)、失调电压和输入噪声均能提供同类最佳性能。在55°C至高于210°C的温度范围内,其CMRR为100 dB。在整个温度范围内,AD8229输入失调电压的变化幅度仅有100nV/°C。输入噪声为1.0nV/rt(Hz),因此它非常适合读取极微弱信号的传感器应用,例如井下钻探、NMR、伽马射线检测和声学领域。更多详情请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

AD8229 1nV/rt(Hz)高温仪表放大器特性:

  • 低噪声
  • 输入噪声:1nV/√Hz(最大值)
  • 输出噪声:45nV/√Hz(最大值)
  • 高共模抑制比(CMRR)
  • CMRR:100 dB(最小值,G = 10)
  • 交流规格
  • 带宽:15 MHz (G = 1)
  • 压摆率:25 V/μs
  • 低总谐波失真(THD):120 dB(G=1,1kHz)
  • ±4 V至±18 V双电源供电
  • 增益通过单个电阻设置(G = 1至1000)

供货与报价

产品 供货 千片订量报价 温度范围 封装
AD8229 现在 -55°C – 210°C 120美金/片 8引脚侧面钎焊陶瓷DIP封装或裸片

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭