ADI发布零漂移高带宽的电流检测放大器AD8218

--ADI公司的AD8218是一款灵活的高压零漂移电流检测放大器,其性能和价值居于业界领先水平。
AD8218_20110321

中国,北京 (2011年03月21日) - Analog Devices, Inc. (ADI) ,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近扩展了其广受欢迎的电流检测放大器产品线,新推出一款通用型产品AD8218。零漂移、双向电流检测放大器AD8218是一款精密电流检测放大器,在低成本封装内,提供独特的高带宽与市场最低漂移组合特性。AD8218采用专有CMOS工艺制造,在−40°C至+125°C的温度范围内,其零漂移内核仅有+100nV/°C的失调漂移,同时能够保持500 kHz的典型小信号带宽。

ADI公司这款最新的零漂移电流检测放大器具有20 V/V的固定增益,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。AD8218零漂移精密放大器的输入共模范围为4 V至80 V。它内置一个基准电压源,能够在单向电流监控应用中实现最佳动态范围,或者使双向电流检测的输出轻松偏移。

AD8218可以配合各种模数转换器(ADC) 使用,并集成到众多高端电流检测信号链中,如基站、工业电机控制和计算机电源管理应用。该产品系列还有其它精密零漂移电流检测放大器,包括高分辨率、零漂移分流监控器AD8217和零漂移、单向分流监控器AD8219

AD8218零漂移、双向电流检测放大器的主要特性

  • 高共模电压范围
    --工作范围:4 V至80 V
    --耐压范围:-0.3 V至85 V
  • 缓冲的输出电压
  • 增益 = 20 V/V(AD8219为60 V/V)
  • 宽工作温度范围:−40 °C至+125 °C
  • 出色的交流和直流性能
    --失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
    --失调:±50 μV(典型值)
    --增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
  • 直流共模抑制比(CMRR):110 dB(典型值)

供货、报价与配套产品

产品 供货 增益 温度范围 千片订量报价 封装
AD8217 现在 20 V/V -40°C至125°C $0.85/片 8引脚MSOP
AD8218 现在 20 V/V -40°C至125°C $1.05/片 8引脚MSOP
AD8219 现在 60 V/V -40°C 至 125°C $0.95/片 8引脚MSOP

配套器件(特别是在基站应用中)包括通用比较器ADCMP371精密模拟微控制器ADUC7026TTL/CMOS比较器ADCMP600。更多产品信息请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭