ADI公司高速数据转换器和中频分集接收机提高3G和4G蜂窝基站的接收机灵敏度和动态范围

AD6649/AD6643

中国,北京 (2011年06月07日) - Analog Devices Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四款高速数据转换器产品,其信号采样速率满足当今3G和4G蜂窝基础设施通信标准,包括CDMA2000、UMTS/LTE、TD-SCDMA和TD-LTE的多载波无线电平台要求。

ADI公司的中频分集接收机AD6649/AD6643和高速模数转换器AD9643/AD9613与其它接收链器件配合使用,可简化控制环路并最大程度地提高基站接收机灵敏度和动态范围。当与ADI公司的双通道ADL5202 VGA(可变增益放大器)搭配使用时,AD6649中频接收机能够确保无论手机来电信号的强弱,都能得到有效接收和处理。VGA由AD6649直接控制,在一个简化的AGC(自动增益控制)环路中使用1dB增益步进分辨率。

AD9643/AD9613

关于AD6649和AD6643中频分集接收机

AD6649是业界首款无需微处理器便能够监控输入信号功率,并直接调整VGA增益设置的中频分集接收机。AD6649在单一器件中集成了分集接收路径所需的许多功能,包括超低延迟峰值检波器和均方根信号功率监控器。此外还集成了一个数字下变频器(DDC),内置32位数控振荡器(NCO)的、半带抽取滤波器和输出FIR(有限脉冲响应)滤波器,可提供高效带通滤波功能并降低输出速率。

AD6643是一款面向低成本应用的中频分集接收机,集成了两个高性能模数转换器和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6643可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。

关于AD9643和AD9613高速模数转换器

由于成本或尺寸限制,某些宽带、多载波无线通信应用仅需要一个双通道模数转换器,而不需要DDC功能,ADI公司为此推出了采样速率最高达250 MSPS的14位模数转换器AD9643。这款模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。宽带宽输入支持多种用户可选的输入范围,集成基准电压源则可简化设计考虑。设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。ADI公司近日还推出了引脚兼容的12位模数转换器AD9613,其采样速率最高可达250 MSPS。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com。

报价与供货

产品 样片供货 全面量产 采样速率(MSPS) 千片订量报价 封装
AD6649 现在 现在 250 $83.30 64引脚LFCSP
AD6643 现在 现在 200 $63.92/片 64引脚LFCSP
AD9643 现在 现在 170
210
250
$72.49/片
$109.75/片
$131.57/片
64引脚LFCSP
AD9613 现在 现在 170
210
250
$50.25/片
$66.60/片
$79.00/片
64引脚 LFCSP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/homepage/news.xml

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0527/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭