中国,北京 (2012年03月08日) - 最近推出一款支持在智能传感器和工厂自动化设备等过程控制应用中实现HART连接的完整HART(可寻址远程传感器高速通道)调制解调器IC(集成电路)AD5700。该单芯片器件是业界功耗最低的调制解调器IC,并完全兼容HART通信协议,该协议是通过智能设备和控制或监控系统之间的模拟线路收发数字信息的全球标准。AD5700 HART调制解调器IC是ADI公司针对HART通信推出的首款完整IC产品,并已向在HART通信基金会注册,符合标准要求。
HART通信基金会执行总监Ron Helson表示:“经过HART通信基金会测试验证,采用AD5700 HART调制解调器设计的产品完全符合HART协议要求。HART协议要求合规性非常重要,这样在使用支持HART的手持式测试校准设备、电脑和自动化系统时,全球各地的用户便能够轻松快捷地访问现场设备。”
AD5700 HART调制解调器IC能够在恶劣的高噪声工业环境中精确地对HART通信信号进行编码和解码,从而确保提供可靠的通信接口。借助该器件,可以轻松快捷地实现可向HART通信基金会注册的产品。该新款调制解调器IC是首款集成内部低功耗0.5%精密振荡器、内部接收滤波电路和内部缓冲HART输出的调制解调器IC,与同类产品相比,所需外部支持器件减少60%,电路板面积节省超过75%。在模拟I/O模块中,AD5700调制解调器IC在各通道内增加HART功能,这样便无需增加系统尺寸,因而可以减少电路板空间。与其它解决方案相比,功耗减少38%,这使得系统工程师在设计智能传感器应用时能够减少功耗预算,降低系统成本并优化电路板空间来支持补充功能。
AD5700 HART调制解调器IC可以与ADI公司适合工业应用的创新型数据转换器产品轻松接口,例如适合模拟I/O模块的AD5755 DAC和适合环路供电型智能发射器应用的AD5421 DAC。ADI公司还开发了一款采用AD5700 HART调制解调器IC的全功能智能发射机演示系统,该系统通过HART通信基金会测试验证,且注册为认证的HART解决方案。
| 产品 | 描述 | 申请样片和全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| AD5700 | 低功耗HART调制解调器IC | 现在 | $3.75/片 | 4 mm × 4 mm LFCSP (引脚架构芯片级封装) |
| AD5700-1 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器IC | 现在 | $4.25/片 | 4 mm × 4 mm LFCSP封装 |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com