ADI公司的技术创新基于当今最流行的消费类电子产品

— 数字、移动式生活方式的发展趋势迫切要求为数字电视和家庭娱乐以及便携式媒体系统和数码照相机提供高性能信号处理

北京讯 (2006年02月07日) - 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI),保证为本季度“最酷的”消费类电子产品——从全世界最大的平板电视到最轻便的便携式媒体播放器——提供任何时候任何地方的不同消费者都期待的优良的音频、视频和图象质量。通过再现我们越来越多地从数字媒体中获取的视觉、声音和体验,ADI公司的模拟信号和数字信号处理技术能够支持全部消费类产品,包括诸如上周在拉斯维加斯举行的消费类电子产品展会上展出的从当今市场上最流行的电视和摄像机到家庭娱乐和汽车远程信息处理系统。据消费类电子协会预测,2006年消费类电子产品销售额将达到1350多亿美元的高记录,预计比2005年增长8%。业已证明ADI有能力提供逼真的声音和图象,所以其发展速度超过上述增长速度,在消费类电子市场的销售额从2003年到2005年平均每年以20%的速度攀升。

这种增长趋势的催化剂就是全球消费者对通过各种音频、视频和通信设备能够得到的高级并且容易访问内容质量的要求,包括数字显示器、高清晰度电视(HDTV)与家庭娱乐中心、便携式媒体播放器、蜂窝手机和数码照相机。在每种情况下,终端用户体验的质量取决于模拟内容或信号在获取、数字化处理和重现为我们能看到听到东西的保真程度。

“信号处理确确实实是无处不在,而且是实际上每种电子应用中最需要功能的基础。”ADI公司总裁兼首席执行官(CEO)Jerald G Fishman先生说,“现在的消费者都希望他们的液晶显示器(LCD)和等离子电视、机顶盒中具有更多的音频通道和更清晰的图象,以便在将数据分配到电视、个人计算机(PC)和家庭音频设备和数码照相机时能提高图象分辨率、延长电池寿命并且提高用户界面的友好性。通过ADI公司的高性能模拟信号和混合信号解决方案,这些设备能够真实再现媒体内容。模拟信号无处不在(Analog is everywhere),从而将数字技术的强大功能和效率转化为现实世界的真实体验。”

ADI公司通过其创新的信号处理解决方案,推动了多种消费类应用,其中包括:

数字电视:即使在数字广播和高清晰度(HD)节目的时代,进入家庭中的大多数广播内容都采用模拟信号,而且录像机(VCR)和DVD播放器都需要能将视频信号和音频信号送到电视机上的模拟接口。尽管存在许多音频和视频格式,ADI公司的技术和系统级专家经验能够支持的电视已经超出了简单地支持所有传统音频和视频传输标准,ADI公司的技术使得媒体内容无论从视觉还是听觉上都能令人满意,而且还提供高分辨率的图象、多通道音频以及诸如因特网接入、画中画和视频录像功能。实际上,ADI公司是唯一一家能够提供视频、音频和显示器输入输出所需要的全部器件的公司,包括视频解码器和编码器、数字I/O和显示用IC以及音频放大器和处理器。因为ADI公司提供了多种用于音频和视频信号链上的器件,所以在松下、三星、夏普和索尼等业界领先公司制造的大多数高级LCD和等离子电视中都可以找到ADI公司的产品。

家庭娱乐中心:如果你不断调大音量以便听清楚某个场景中的对话,然后在活动开始时再走远以便降低发出的高声,你就会体验到ADI公司的技术正在解决家庭影院设备中的这类问题。ADI公司的Blackfin®,SHARC®和SigmaDSP®处理器就是声音质量、音响效果和演播室质量音频和视频性能的同义词。其中包括Ymaha公司的网络音频视频(AV)中心,它采用ADI公司的Blackfin®处理器支持其中心设备,实现数字音乐、视频和照片的回放、存储并且传送至住宅中任何房间。ADI公司的多种信号处理解决方案满足各种的价格和性能需求,从配备多种音频视频组成的高端娱乐中心到比较时尚的“盒式家庭影院”系统。

便携式媒体播放器:ADI公司允许设计工程师在下一代蜂窝手机、便携式媒体播放器和手提式数字音频设备中增加数字图片处理、MP3音乐、广播电视和其它功能,从而能很快实现语音、视频和数据的会聚。ADI公司的信号处理专家经验确保当今的多功能移动设备兼容所有流行多媒体标准,同时能控制系统的功耗需求以便不降低电池的寿命就能提供新的音频、视频、图象和语音功能。例如,Blackfin®处理器支持的便携式媒体播放器,可以播放长达8小时的MPEG-4或Motion JPEG(MJPEG)视频,或者长达16小时的MP3音乐,同时还要运行媒体播放器的操作系统和各种应用程序。

数码照相机:消费者有多种优良的数码相机可以选择,他们会在当今市场上多数的数码照相机中发现ADI公司的技术。数码照相机的图象质量一直在稳步提高,现在已经达到35mm胶片传统照相机的质量水平。ADI公司以先进的模数转换器(ADC)技术推动了这种技术发展,ADC提供迅速地捕获高分辨率图像的能力,同时保证打印出或者存储在照相机中的图像既清晰又逼真。这就是为什么ADI公司的技术被松下公司选用于其六百万象素的Lumix DMC-LZ5和五百万象素的DMC-LZ3等数码相机的原因。ADI公司的信号处理技术甚至使得数码相机实现了最高质量的35mm传统相机无法实现的功能,包括运动补偿和内置稳定性控制以便消除抖动造成的照片模糊。在数字视频领域,ADI公司能够以高精度和低成本提供优良的视频图象,从而把诸如佳能HDV XL H1等高清晰度数字摄像机送到了消费者的手中,首次将HD视频摄像机引入主流市场。


关于ADI公司
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域最持久的高速增长企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为全球领先的高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司创建40周年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域,公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,在全球约有8,900名员工,并且在马萨诸塞州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、爱尔兰和菲律宾都有制造厂。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知ADI公司的更多信息,请访问公司网站:www.analog.com/china

Blackfin,SHARC和SigmaDSP是ADI公司的注册商标。

编辑的联络信息:

Coco Kang
电话:8621-51503000
传真:8621-51503222
coco.kang@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭