中国,北京 (2010年05月28日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及放大器和数据转换技术领先者,最近推出业界首款能够驱动DC至1 GHz(千兆赫兹)ADC(数模转换器)信号的5 GHz差分放大器ADA4960-1,其功耗仅为竞争产品的一半。ADA4960-1差分放大器是一款高性能、低失真、超高速差分放大器,可有效支持各种10位线性度、最高500 MHz(兆赫兹)和8位线性度、最高1 GHz的高速ADC。它能驱动各种各样的ADC,例如ADI公司的12位ADC AD9626和10位ADC AD9211。
当工作频率高达1 GHz时,ADA4960-1差分放大器的静态电流仅为60 mA。对于1 GHz及以上的频率,该放大器可提供7,00V/μs(伏特每毫秒)的压摆率和宽带宽、低失真性能(AV=6dB, 2V Step时),适合工业和仪器仪表、国防电子、航空航天设计中的RF(射频)和IF(中频)有线通信应用。用户可以使用ADA4960-1的增益调节和带宽扩展功能,以便针对线路驱动器和通道均衡应用来进行配置。
欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ADA4960-1-asc-pr-446。有关ADI公司差分放大器设计工具的信息,请访问:http://www.analog.com/pr/ADIsimDiffAmp。
| 产品 | 供货 | 温度范围 | 千片订量价格 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADA4960-1 | 现在 | -40°C至+105°C | $6.99/片 | 3 mm x 3 mm 16引脚LFCSP |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅ADI新闻资料
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问http://www.twitter.com/ADI_News
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574