中国,北京 (2010年03月24日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关稳压器,进一步扩展了集成式电源管理开关型稳压器产品组合。这两种20V 1.2A 新款降压型 DC/DC 开关型稳压器集成了高端 MOSFET,可提供超过90%的电源转换效率。这些稳压器还包含内部环路补偿、集成式软启动电路和阴极负载二极管电路,可为中间总线生成和负载点稳压提供高密度解决方案。高度集成的 ADP2300和 ADP2301均采用小型 TSOT 封装。
ADP2300和 ADP2301支持从3V 至20V 的宽输入电压范围,可适应多种负载点应用,包括消费电子、工业和通信基础设施。输出电压可从0.8V 调整到输入电压 (VIN) 的90%。ADP2300和 ADP2301采用电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,因此具有出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,这些稳压器自动工作在 PFM(脉冲频率调制)模式,以减少轻负载损耗。精密使能引脚允许稳压器在精确输入电压点启动,因而能实现多个器件的顺序上电。OCP(过流保护)、UVLO(欠压闭锁)和 TSD(热关断)功能则进一步增强了系统可靠性和保护性能。
关键特性和优势
由于输入电压范围宽达20V,ADP2300和 ADP2301支持各种信号链负载,其中的电路可包括 ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器和其它高性能亚微米 IC,如 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)。快速瞬态响应和易用性使得这些开关型稳压器非常适合给 FPGA 和 ADI 的 Blackfin(R) 和 SHARC(R) Processors 供电。ADIsimPower(TM) 设计工具可支持这些集成式电源管理开关型稳压器,使得元件选型、电源性能仿真和评估电路搭建变得非常方便快捷。
供货与报价
| 产品型号 | 样品提供 | 供货情况 | 输出选项 (A) |
温度范围 | 10万片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP2300 ADP2301 |
现在 | 现在 | 1.2 | −40摄氏度至 +125摄氏度 | 1.01美元/片 | 3mm × 3mm TSOT-6L |
欲了解有关 ADP2300和 ADP2301的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ADP2300 和 http://www.analog.com/zh/ADP2301 。欲了解有关 ADI 公司集成式多功能电源产品组合的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/multifunction-power-ics 。
-- ADI 公司在电源管理
ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比 (PSRR) 及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解 ADI 公司电源管理解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/power 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
-- 订阅 ADI 新闻
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI _News 。
谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574