业界最小尺寸双通道降压型稳压器可减少便携式系统中的元件数量和电路板空间

-- ADI 公司的 ADP5022 双通道降压型稳压器内置片上 LDO,尺寸仅为其它多路输出转换器的一半,可为手持仪器仪表和移动设备省去多达12个分立元件。

中国,北京 (2009年12月24日) - Analog Devices, Inc. (简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 ,专为空间有限的便携式电子系统而设计。这款产品尺寸仅有 2mm x 2mm x 0.6mm,大小仅为同类竞争器件的一半,而且附加内置的 150mA 片上 LDO (低压差稳压器),为辅助电源轨供电提供了便利。这种高水平集成度和小型封装可实现性价比极高的超小型电源管理单元,特别适合便携式仪器仪表、智能电表、智能手机及其它要求纤薄封装又对功耗很敏感的设备。小尺寸、低噪声架构和高开关频率相结合还使得 ADP5022 成为敏感模拟电路供电的理想之选,如高分辨率 ADC (模数转换器)。

ADP5022 内置 3MHz 稳压器,提供了固定电压输出和内部补偿。在实现出色效率及性能的同时将外部滤波器的尺寸减至最小,并可为系统板设计节省多达12个分立元件。为了在轻负载或高负载下保持高效率,ADP5022 可在 PWM (脉冲宽度调制)模式与 PSM (节能模式)之间自动切换,而 MODE 引脚可用于在任何负载下强制器件进入 PWM 模式。

ADP5022 的一些重要特性可帮助实现高效的噪声敏感型模拟和 RF 系统的设计。设计敏感模拟电路的关键是让稳压器物理上接近负载。紧凑的 ADP5022 使系统设计师可以将功率调节电路就放置在负载点旁边,从而将 PCB 寄生效应降至最低。这款降压型稳压器采用低噪声驱动器技术,具备高开关速度和错相时钟,可进一步减少噪声。这些特性加上集成的高 PSRR LDO,为高性能模拟和数字负载(例如高速、高分辨率数据转换器)供电提供了理想的解决方案。

ADP5022 的关键性能及优势

  • 小型 2mm x 2mm、16引脚 WLCSP 封装
  • 采用电流模式架构的双通道降压型稳压器,可提供出色的瞬态响应
  • 错相运行可精简输入滤波
  • 采用为降低高频开关分量而设计的低噪声驱动器架构
  • 低静态电流(每通道),典型值为 24uA,无开关
  • 150mA LDO 实现辅助模拟电源轨
  • 高 PSRR (电源抑制比),10kHz 下高达 60dB
  • 在 VOUT 3=3.3V 时,输出噪声低至 65uV 有效值

供货与报价

型号 样片 供货 温度范围 10万片订量报价 封装
ADP5022 现在 现在 −40°C 至 +125°C 0.65美元/片 2 mm × 2 mm 16引脚 WLCSP

欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/ADP5022 。欲获知有关 ADI 公司集成式多功能电源产品组合的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/multifunction-power-ics

ADI 公司在电源管理
ADI 公司提供多款顶级信号处理能力的创新型电源管理 IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比 (PSRR) 及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解 ADI 公司电源管理解决方案的更多信息,请访问: http://www.analog.com/zh/power

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

订阅新闻 RSS,请点击: http://www.analog.com/en/homepage/news.xml 。欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News 。

编辑的联络信息:

谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭