Norwood, MA (2006年11月13日) -
为了保证安然无恙,对各种商用和住宅环境的用户端都在通过网际协议(IP)求助于安全监控。美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI)今日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布北京先进视讯科技有限公司(Avinfo)推出的网络数字视频录像机(DVR)采用了ADI公司的Blackfin®处理器,其安全监控解决方案能够录制音频和视频,以及通过安全IP网络实现远程监视、录像和播放。在中国发展的先进视讯公司为远程监视和安全监控应用提供了网络多媒体管理解决方案,该公司选择了Blackfin处理器是因为它兼备有竞争力的性价比、集成的外围设备以及容易开发。
先进视讯公司Av1320网络DVR的重要特点是支持高端安全应用,它具有运动检测功能,并且能够通过因特网对客户端的权限进行限制。据先进视讯公司报导,400 MHz时钟的 Blackfin ADSP-BF532处理器与该公司过去所采用的其它数字信号处理器(DSP)相比,不但降低了成本而且提高了性能。另外,Blackfin处理器还集成了Avinfo公司Av1320所需的工业标准接口。
Blackfin具有很高的外围设备集成度——减少了昂贵的外部元件并且加速了开发时间——在短短29天内帮助Avinfo公司完成了Av1320的首款展示样机。
另外,Blackfin处理器强大的处理能力并且包含两个乘法器和累加器(MAC)、两个40 bit的算术逻辑单元(ALU)、四个视频ALU和一个移位器的组合功能以便非常高效地处理工业标准的视频编解码器,例如JPEG, MPEG, Windows Media, 以及各种尺寸和帧速率的H.263/264视频编码标准。
Avinfo公司还采用了ADI公司的VisualDSP++, 一种易于安装而且易于使用的集成软件开发和调试环境(IDDE),以便自始至终地高效管理整个项目。
Av1320是一种单通道视音频网络DVR系统。它包括DVR软件,并且提供可选的IP摄像机。该DVR可实时录制高达25帧每秒(fps)的PAL制和30 fps的NTSC制视频。支持数字的(D1)、通用图像格式(CIF)以及1/4 CIF(QCIF)分辨率的视频格式。
“我们的网络DVR依赖于多媒体性能才能够实时地捕获并转播安全监控视频。”Avinfo公司总经理助理Shi Guang Lv先生说。“Blackfin提供了高性能和工业标准接口,还提供一种事实证明很有价值的开发环境,它帮助我们降低了原材料成本并且加速了产品面市。”
“从Blackfin处理器具的数字信号处理性能,到它集成的外围设备,再到它对音视频编解码器的广泛支持,一直到它的开发环境——Blackfin处理器已经满足了网络数字媒体应用所涉及到的各方面的严格要求。”ADI公司会聚平台与业务部总经理John Croteau先生说。
未来会聚业务要求Blackfin系列的处理能力
ADI公司的Blackfin处理器包含一系列新的业界最高性能和最低功耗的16/32 bit嵌入式处理器,它们适合会聚能力起关键作用的应用——多格式音频、视频、语音和图像处理;多模式基带和分组处理;实时安全性和控制处理。正是这种软件灵活性和可扩展性的强有力结合已经使Blackfin处理器在多种会聚应用中被广泛采用,例如数字家庭娱乐系统、网络和流媒体、汽车远程信息处理和信息娱乐娱乐系统,以及数字广播和移动电视。
关于北京先进视讯科技有限公司
北京先进视讯科技有限公司成立于2001年,致力于视频和音频压缩算法的研究和实现。欲获知更多信息请访问:(www.avinfo.cn)。
关于ADI公司
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI)将技术创新、性能超群和质量卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域历史最悠久、增长速度最快的公司之一。ADI公司是业界公认的数据转换和信号调理技术全球领先供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为全球领先的高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司创建40周年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域,公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,拥有遍布全球的设计和制造基地。ADI公司的普通股票在纽约证券交易所以“ADI”名义上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
Blackfin和VisualDSP++是ADI公司的注册商标。
杨颖 小姐
86 21 2320 8132
86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com