ADI扩展其LED闪光灯驱动器系列

新款LED闪光灯驱动器为新一代智能手机提供最佳效率。
ADI的新款LED闪光灯驱动器为新一代智能手机提供最佳效率

中国,北京 (2012年11月23日) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款LED闪光灯驱动器ADP1660和ADP1649。 ADP1660是一款双通道750 mA(总共1500 mA)LED闪光灯驱动器,采用2.0 mm x 1.6 mm 12引脚WLCSP封装。 ADP1649是一款单通道1000 mA LED驱动器,采用2.0 mm x 1.5 mm 12引脚WLCSP封装。两款器件均具有同类最佳效率,可延长智能手机和平板电脑的电池寿命,并限制闪光灯和手电筒事件期间的电池负载。

ADI公司电源管理产品部营销经理Brian Wengreen表示:“随着新功能的不断涌现和数据速率的不断提高,电池负载日益增加,因此最大程度地降低闪光灯或手电筒模式下消耗的电池电流对当今的智能手机应用至关重要。ADP1649和ADP1660不仅具有业界最低Rds(on)的功率FET(可提高效率并降低输入电流),而且还具备一些特殊功能,例如可在低电池电量情况下自主调整闪光灯电流的算法。

关于ADP1649/ADP1660 LED闪光灯驱动器的更多信息

ADP1649和ADP1660 LED闪光灯驱动器集成可编程1.5 MHz或3 MHz同步感性升压转换器,能够采用1 mm高的低成本、1 μH功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,因此可以缩小电路板尺寸。这两款器件均内置I²C通信端口,以增加灵活性并实现安全控制。该接口还支持定时器、电流和状态位回读编程特性。

此外,还内置Tx屏蔽功能,以便将同时出现功率放大器(PA)传输突发脉冲和闪光灯事件过程中的电池过载风险降至最低。屏蔽功能可用于迅速降低PA突发脉冲期间的LED闪光灯电流,将电池负载维持在可接受的范围内。

报价与供货

产品 全面量产 千片订量报价 封装
ADP1649ACBZ-R7 现在 $0.90/片 12引脚WLCSP
ADP1649-EVALZ 现在 $100.00/片 -
ADP1660ACBZ-R7 现在 $0.99/片 12引脚WLCSP
ADP1660- EVALZ 现在 $100.00/片 -

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭