content here.
content here.

ADI公司线性稳压器系列产品,为噪声敏感的便携式应用而优化,采用业界最小封装

ADI公司新款ADP120、ADP121与ADP130 低压降(LDO)稳压器在出众的噪声性能与极低的静态电流之间实现适当的平衡,允许移动电子设备设计工程师迅速地为噪声敏感系统分配干净的电源轨,同时实现高性价比
ADP120

中国,北京 (2008年10月16日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出高性能低压降(LDO)稳压器系列产品——ADP120、ADP121与ADP130,以满足手机以及其它电池供电设备对低噪声、低压电源轨以及延长电池寿命的需求。ADP120与ADP121 LDO采用业界最小的WLCSP封装,以及标准的TSOT封装,能为高性能、小尺寸手机提供设计灵活性。利用ADI公司在模拟设计领域40余年的经验,ADP120、ADP121与ADP130 LDO具有极低的噪声与功耗水平,可为便携式电子产品设计人员提供面向其应用需求而优化的电源管理解决方案。

“当移动设备设计人员为功耗敏感的消费类、工业以及医疗设备增添新的特性与功能时,低功耗与低噪声是他们面临的主要设计挑战,”ADI公司便携式电源产品市场总监Arcadio Leon说,“作为ADI公司不断扩大的电源管理解决方案的一部分,ADP120、ADP121与ADP130 LDO在低静态电流与低噪声之间实现了最佳平衡,可以改善性能,并延长电池寿命。”

这三款新器件是低噪声LDO系列产品的一部分,可以为噪声敏感的混合信号IC提供干净的电源,电源电流低于350 mA,静态电流(Iq)仅为11 µA~24 µA ,工作输出电压低至1.2 V。这三款器件非常稳定,仅需极小的1 µF陶瓷输出电容,无需其它旁路电容。这不仅减少了所需的电路板空间,而且降低了材料清单成本。信号完整性与低功耗的完美结合允许锂电池供电设备(如便携式音频播放器、数码相机、手持式游戏机以及个人导航系统)的设计工程师迅速地解决与直流电源管理相关的噪声问题,同时实现高性价比。极低的静态电流加上毫安级别的关断电流,有助于减少应用关断期间电池的寄生泄漏,功耗预算增加,从而延长电池寿命或允许执行其它系统功能。

ADP120

ADP120与ADP121在10 kHz下的电源抑制(PSR)为60 dB,噪声系数40 µV rms,功耗仅为11 µA,使其非常适合便携式应用中的功率RF与模拟电路。此外,ADP130采用独特的双电源架构,同单电源器件相比,具有出众的低压降性能。通过这个架构,可以利用较高的输入电源对ADP130进行偏置,而负载电流则来自较低的输入电源,以降低整体功耗,实现低压降运行。

负载电流为100 mA时,ADP120与ADP121 LDO具有60 mV的低压降电压。ADP130具有17 mV的超低压降电压,非常适合为照相机模块等设备中使用的小尺寸数字内核与处理器产生低输出电压。

供货与报价
ADP120、ADP121与ADP130 LDO现在已经批量生产。三款器件均采用5引脚TSOT封装, ADP120的千片订量报价为0.26美元/片,ADP121的千片订量报价为0.27美元/片,ADP130的千片订量报价为0.33美元/片。ADP120与ADP121 LDO还提供0.86 mm × 0.86 mm 超小型4引脚WLCSP封装。欲了解WLCSP封装的报价信息,请联系ADI公司,发送Emial至:Power.Management@analog.com。欲了解ADI公司新款LDO的更多信息,请访问www.analog.com/pr/ADP120。 这些产品得到ADI公司ADIsimPower™在线设计工具的支持,欲获得这款工具,请访问:http://designtools.analog.com/dtPowerWeb/dtPowerMain.aspx

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com