OrthAlign推出手掌大小的 KneeAlign® 2 系统,采用ADI公司的iSensor® 惯性测量检测技术,可实现精密手术。

Orth Align

计算机辅助外科手术不断创新,推动现代医学突破界限,朝着全新而令人振奋的尖端科学方向发展。基于控制台和摄像机的系统逐渐替代了传统的外科手术仪器,使外科医生能够为病人进行异常精确的手术。

KneeAlign® 2 System

OrthAlign 的设计团队进一步提高了创新水平,最近推出了KneeAlign® 2 系统, 该外科手术导航系统仅有手掌大小,在全膝关节置换术中实现精确的胫骨和股骨对准。鉴于基于摄像机的手术导航系统成本高、尺寸大,OrthAlign设计团队转而采用ADI iSensor® IMU (惯性测量单元) 。整形外科医生在全膝关节置换术中,凭借该惯性测量单元可以在数秒时间内测定病人胫骨旋转中心,并精密计算出切骨角度。病人膝盖经完整动作扫描后,医生依靠ADI IMU捕捉到的定位与动态数据,可以快速测定股骨切割块的精确方位。

KneeAlign 2系统所采用的ADI i Sensor IMU内置三个加速计和三个陀螺仪,能分别感应出直线运动和角向运动,从而完成六自由度测量。i Sensor IMU能够准确跟踪所有轴上的仪器运动,甚至在极为苛刻的手术条件中也能做到。IMU器件结构紧凑,能通过标准SPI数字接口读取经校正和动态补偿的传感器数据,还能进行数字调谐传感器滤波与处理,以适应不同应用情形。通过简单的数字接口便可立即获得精确的惯性数据,使OrthAlign设计团队节省了数年的研发时间,得以将此革新性产品推向市场。

OrthAlign公司的KneeAlign 2系统已经得到FDA(美国食品及药物管理局)510(k)许可证,经认定与传统仪器一样操作简便,实质上等效于基于摄像机的大型控制台计算机辅助手术系统,可达到同等的胫骨和股骨测量效果。这些复杂的系统更大也更昂贵,经证实膝关节置换对准精度接近91%,而传统外科手术设备仅有68%。

到2030年,预计美国全膝关节成形术的需求将增长至2005年的673%。借助于ADI iSensor技术,OrthAlign在膝关节手术方面的不断创新对外科医生和病人都有非凡意义。

OrthAlign公司企业发展部门副总裁Darius Kharabi表示:“ADIiSensor 惯性测量技术在KneeAlign 2系统中起着至关重要的作用,使得我们的设计团队能够实现高精度、小尺寸和低成本的目标。”

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭