ADI公司推出业界最小的隔离式DC/DC转换器

--采用isoPower® DC/DC转换器技术的新款iCoupler®数字隔离器件,尺寸和成本与光耦合器解决方案相比减少一半。

中国,北京 (2010年12月28日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的隔离式DC/DC转换器ADuM6000,进一步扩展其丰富的数字隔离产品组合。该器件采用10-mm × 10-mm封装并集成ADI公司的专有iCoupler数字隔离技术和isoPower DC/DC转换器,其功率和隔离额定值分别为0.5瓦和5-kV rms(均方根)。利用该新款数字隔离器,设计人员可以节省宝贵的电路板空间,且无需耗费大量时间去进行医疗或其它安全审批(如IEC-60601-1),而这些成本对于包括光耦合器在内的其它器件中却是不可避免的。安全性是医疗和工业设计中的关键要求所在,而ADuM6000可以为器件和最终用户提供保护,使其避开会损害安全性和可靠性的电压水平。观看ADuM6000数字隔离器视频

利用ADuM6000数字隔离器,设计人员可以缩小其系统模块的尺寸,或者在保持尺寸不变的情况下添加更多特性和功能。而在使用光耦合器和单独的隔离式DC/DC转换器等其它解决方案时,则可能无法向现有系统模块中添加新功能。

此外,ADI公司还推出了ADuM620x系列双通道数字隔离器,该器件采用isoPower集成式隔离DC/DC转换器技术,且隔离额定值为5-kV rms。ADuM620x系列包括ADuM6200ADuM6201ADuM6202数字隔离产品,不同型号之间以通道配置区分。

供货、报价与配套产品

产品 供货 千片订量报价 通道配置 封装
ADuM6000 现在 $3.96/片 - 16引脚SOIC
ADuM6200 现在 $5.12/片 2/0 16引脚SOIC
ADuM6201 现在 $5.12/片 1/1 16引脚SOIC
ADuM6202 现在 $5.12/片 0/2 16引脚SOIC

在一些要求USB(通用串行总线)隔离和隔离电源的设计中,ADuM4160 USB隔离器可以与ADuM6xxx器件配套使用。

iCoupler®技术

目前,整个行业已有超过4.5亿个隔离通道采用ADI公司专有的iCoupler技术。与传统光电耦合器中使用的LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。iCoupler变压器是由CMOS和镀金金属层组成的平面结构。位于镀金层下方的高击穿电压聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。有关ADI公司iCoupler数字隔离技术的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/digital-isolators。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

isoPower® DC/DC转换器

ADI公司的isoPower集成式隔离DC/DC转换器使用相同的芯片级变压器技术。isoPower利用开关、整流器和调节器产生隔离度与数据通道相同的电源,而不传送数据。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iCoupler和isoPower是ADI公司的注册商标。所有其他商标均属各自所有人所有。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭