ADI推出可编程低功耗GPIO/键盘控制器

中国,北京 (2011年09月14日) - Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出GPIO(通用输入/输出)端口扩展器和键盘矩阵控制器ADP5585ADP5589,适用于需要扩展I/O线路或最大为QWERTY尺寸的机械键盘的设备。在业界同类器件中,新型GPIO/键盘控制器的工作功耗最低,封装最小,并且集成了可编程逻辑/PWM(脉宽调制器)。这些GPIO/键盘控制器可以节省便携式设备的电池电力,按键时的功耗小于30 µA(典型值),键盘空闲时的功耗小于1 µA(典型值)。

ADP5585和ADP5589分别可节省多达10条和19条到主处理器的I/O线,接口连接大大简化。两款键盘控制器均支持多次同时按键检测,并且可通过16字节FIFO按照时间顺序传达按键和释放事件。除内置可编程逻辑器件外,设计师还可以利用两个可编程复位发生器来对按键、GPIO和/或逻辑变化进行编程,以产生复位信号,进而重新启动锁定的处理器。两款器件均提供小型LFCSP(ADP5585:3.0 mm x 3.0 mm;ADP5589:3.5 mm x 3.5 mm)和WLCSP封装(ADP5585:1.59 mm x 1.59 mm;ADP5589:1.99 mm x 1.99 mm)。

  • 更多产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。

ADP5585和ADP5589设计用于带有前面板键盘、需要扩充GPIO端口数但不增加引脚数量的设备。两款器件均使主处理器无需监控键盘,从而降低功耗并提高处理器带宽,以便执行其它功能。新型控制器处理所有按键扫描和解码功能,并通过一条中断线通知主处理器有新的按键事件发生。ADP5585和ADP5589均配有FIFO寄存器,它最多能存储16个事件,处理器可以通过I2C兼容接口读取这些事件。同时提供评估板和Linux软件驱动,有利于工程师快速、高效地实现新设计。

ADP5585和ADP5589 GPIO/键盘控制器的主要特性

  • 功耗更低,键盘激活时典型功耗为30 µA,而其它GPIO/键盘控制器的功耗在54 µA到1000 µA之间。
  • 16事件FIFO可简化按键、GPIO和逻辑变化的读取。
  • 10个可配置的GPIO端口支持多达30个键,最多可节省10条到主处理器的I/O线,简化互连(ADP5585)。
  • 19个可配置的GPIO端口支持多达96个键,最多可节省19条到主处理器的I/O线,简化互连(ADP5589)。
  • I2C接口支持增强快速模式(Fm+),数据速率最高可达1 Mbps。

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADP5585 $0.75/片 16引脚LFCSP
16引脚WLCSP
ADP5589 $1.20/片 24引脚LFCSP
25引脚WLCSP
ADP5585CP-EVALZ $160/套 评估板
ADP5589CP-EVALZ $160/套 评估板

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/subscribe.

所有商标均属各自所有人所有

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭