ADI公司推出首款单芯片5 KV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,可实现安全高压系统

ADM2682E-87E

中国,北京 (2011年06月03日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出业界首款单芯片5 kV rms信号和电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E,符合电机、电源和能量控制应用中高压系统的安全隔离要求。新数据收发器的总线引脚还提供±15kV ESD保护。这些高集成度数据收发器采用ADI公司的iCoupler®隔离技术设计,内置一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器和一个基于ADI isoPower®隔离式DC/DC转换器技术的差分输入接收器。与分立式竞争产品相比,新款收发器的器件数量最多可减少80%。器件采用单个10 mm x 13 mm表贴封装,最小爬电距离和电气间隙大于8 mm,占用的电路板面积比通常所用的多个分立器件少70%。ADM2682E和ADM2687E分别实现了16 Mbps(每秒百万比特)和500 kbps(每秒千比特)的数据速率。

ADM2682E和ADM2687E扩展了ADI公司的隔离总线通信产品系列,其中包括支持其它常用工业和仪器仪表协议的类似产品,如CAN(控制器区域网络)、RS-232、USB(通用串行总线)和I2C等。新款隔离收发器采用5V或3.3V单电源供电,集成一个5 kV rms隔离式DC/DC转换器,省去了外部DC/DC隔离模块。器件专门针对电机、电能控制系统的关键隔离系统要求而设计,额定温度范围为−40 °C至+85 °C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC(小型集成电路)封装。ADM2682E和ADM2687E驱动器的隔离标准安全和法规认证正在进行中,包括UL(美国保险商实验所)、CSA(加拿大标准协会)和VDE(德国电气工程师协会)认证。

ADM2682E和ADM2687E主要特性和优势:

  • 5 kV rms隔离,符合UL1577标准,满足系统隔离需求,可实现更安全的高压系统。
  • 集成隔离式isoPower DC/DC转换器,可缩短设计时间,提供业界最小的尺寸。
  • RS-485输入/输出引脚提供±15kV ESD保护,增强与外部环境相连引脚的鲁棒性。
  • 8mm爬电距离和电气间隙符合医疗应用的安全要求。

供货、报价与相关产品

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADM2682E 2011年6月 $7.50/片 16引脚宽体SOIC
ADM2687E 2011年6月 $6.50/片 16引脚宽体SOIC

用户可能感兴趣的其它产品包括ADI公司的5 kV rms信号隔离RS-485收发器ADM2484E/2491E、2.5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器ADM3053、5 kV rms信号隔离USB收发器ADuM4160。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com。

关于iCoupler数字隔离技术

目前,已有超过5亿个隔离通道采用ADI公司专有的iCoupler技术。与传统光电耦合器中使用的LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。iCoupler变压器是由CMOS和镀金金属层组成的平面结构。位于镀金层下方的高击穿电压聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,从而提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。

iCoupler和isoPower是ADI公司的注册商标。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0601/subscribe.

所有商标均属各自所有人所有

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭