西门子航空航天业务集团采用ADI公司的ICOUPLER数字隔离技术构建先进的卫星电源保护系统

--ADI公司的数字隔离器对于实现具有100多个单独隔离电源域的高密度PCB至关重要。

中国,北京 (2011年02月15日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,将为西门子航空航天业务集团的PowerSCOE™系统提供其高度集成的iCoupler®数字隔离解决方案。该系统是一个先进的卫星电源保护系统,卫星出现异常时,它能在几微秒内关闭卫星中的数千瓦电源。作为西门子公司(Siemens AG)的高级技术集团,西门子航空航天业务集团设计该系统时还考虑到其它应用,如智能电网电力监控等。

卫星的电源系统至关重要,任何故障都有可能给航天器造成严重损坏,使其无法完成任务。西门子航空航天业务集团PowerSCOE项目经理Alfred Fuchs表示:“每个通道都包含辅助模拟输入及数字和模拟输出,因此最大的挑战是要确保100个通道彼此隔离。PCB上有100多路模拟和数字I/O,面对如此高的PCB密度,传统的光耦合器和DC/DC转换器解决方案已无能为力。ADI公司高度集成的iCoupler数字隔离器对于我们的新一代PowerSCOE保护系统至关重要。”

ADI公司集成隔离式isoPower® DC/DC转换器的数字隔离器基于ADI公司专有的iCoupler技术。在5.0 V电压(5.0 V输入电源)或3.3 V电压(3.3 V或5.0 V输入电源)下,隔离器集成的DC/DC转换器可提供最高500 mW的调节隔离功率。iCoupler芯片级变压器技术用于隔离四通道的逻辑信号和电源,低功耗隔离设计中无需使用独立的隔离式DC/DC转换器。因此,与光耦合器和分立解决方案相比,这种解决方案所用的器件更少,尺寸更小,成本效益更高。

ADI公司产品线经理David Krakauer表示:“iCoupler数字隔离器在一个小型表贴封装中提供500 mW的隔离功率,这使得要解决复杂仪器仪表挑战的客户,如西门子等,能够以更低的成本将更多隔离通道集成到空间受限的设计中。利用我们高度集成的数字隔离器,西门子航空航天业务集团的设计人员得以提高一个控制模块所容纳的隔离数据端口数量,而无需加大模块尺寸,哪怕每个端口都需要自己的隔离电源。PowerSCOE保护板具有170个iCoupler器件。如果使用其它解决方案,如光耦合器和独立的隔离式DC/DC转换器等,控制模块将远大于目前的尺寸380 mm x 470 mm。”

西门子严苛的产品优化策略包括广泛的技术组合,如平台FPGA(现场可编程门阵列)、尖端电源MOSFETS、安全继电器和高端PCB布局图等。除iCoupler数字隔离器外,西门子PowerSCOE保护系统还使用了iCoupler产品系列中的其它器件。这些器件因为高性能、小尺寸和兼容性而入选,包括隔离式Σ-Δ调制器AD7401、隔离式DC/DC转换器ADUM5000和隔离式半桥栅极驱动器ADUM5230。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

关于西门子公司
西门子公司(Siemens AG)是世界上最大的电子和电气工程公司之一,主要业务集中在工业、能源和医疗领域,公司在全球拥有大约40.5万名员工。西门子成立160多年来,以其卓越的技术成就、不懈的创新追求、出众的品质、令人信赖的可靠性和广泛的国际性在业界独树一帜。西门子空间业务部门是总部位于奥地利维亚纳的西门子(奥地利)通信、媒体与技术业务集团的一部分。
http://www.siemens.at/space

iCoupler和isoPower是ADI公司的注册商标。
PowerSCOE是Siemens AG的商标。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭