ADI 公司发布集成 ICOUPLER 数字隔离技术的4A 双通道栅极驱动器

-- 采用 iCoupler(R) 数字隔离技术的新款双通道栅极驱动器可代替光耦和脉冲变压器,并能减少多达70%的电路板空间和30%的成本

中国,北京 (2010年05月06日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款集成了 ADI 公司 iCoupler 数字隔离技术的 4A 双通道隔离式栅极驱动器 ADuM3220。这款新型双通道栅极驱动器 可以高效地驱动同步整流 DC/DC 转换器应用中的高压开关型 FET(场效应管)。通过将数字隔离和4A 栅极驱动器集成进小型工业标准 SOIC(小外形集成电路)封装,ADuM3220可完全替代传统的分立式栅极驱动器解决方案,对于小型 DC/DC 模块设计来说,可节省多达70%的电路板空间,并减少最高至30%的成本。

分立式解决方案使用独立的元器件实现隔离和栅极驱动,包括体积硕大且难用的脉冲变压器以及性能不高、随时间性能会劣化的光耦。新款 ADuM3220双通道栅极驱动器可以比竞争性器件提供更好的传播延时(最大60ns)和通道至通道偏移(最大5ns),并且具有 CMOS 数字隔离技术带来的出色可靠性。

“在与电源客户的紧密合作过程中,我们发现许多设计师还在使用分立的隔离器和栅极驱动器,这种方案会占用很大的电路板面积。”ADI 公司电源管理产品部副总裁 Peter Henry 表示,“ADI 的 iCoupler 数字隔离技术将栅极驱动器功能和双通道高性能数字隔离技术集成在一起,因而能极大地简化设计,降低设计成本。”

-- 关于ADuM3220 4A 双通道隔离式栅极驱动器

ADuM3220 4A 双通道隔离式栅极驱动器提供两个独立的隔离通道,输入电压范围从3.0V至5.5V,并且兼容更低的电压系统。每个输出可工作在7V 至18V,支持用于同步 DC/DC 转换器的典型栅极驱动器电压。ADuM3220双通道栅极驱动器的输出默认是逻辑低状态,可以防止两个栅极驱动器同时导通,从而避免对高压 FET 造成的潜在损坏。另外,ADuM3220双通道栅极驱动器可以工作在-40摄氏度至125摄氏度的宽温度范围。

相比采用高压电平转换方法的栅极驱动器,ADuM3220双通道栅极驱动器提供输入和每个输出之间真正的电流性隔离,支持隔离势垒之间的电压转换和安全隔离。ADuM3220具有2.5kVrms 的额定隔离值,正在申请 UL(美国安全检测实验室公司)、IEC(国际电工委员会)和 VDE(德国电子电气工程师协会)认证。欲了解有关 ADuM3220的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ADuM3220

-- 供货、报价和配套产品

产品型号 供货 千片订量报价 封装
ADuM3220 现在 1.84美元/片 8引脚 SOIC

ADuM3220双通道栅极驱动器可以与 ADI 公司电源管理产品很好地协同工作,配套产品包括:ADP1043数字控制器ADP125 线性稳压器ADP1621电源模式升压 DC/DC 控制器ADP1828 降压 DC/DC 控制器以及 ADIsimPower(TM) 设计工具

-- iCoupler(R) 技术

目前,已有超过3.5亿个隔离通道采用了 ADI 公司专有的 iCoupler 技术,与传统光电耦合器中使用 LED 和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率和更低的功耗,性能更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler 可以在低成本条件下实现多通道及其它半导体功能集成。iCoupler 变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用 CMOS 金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈和底部线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的 CMOS 电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iCoupler 是 ADI 公司的注册商标,ADIsimPower 是 ADI 的商标。

订阅 ADI 新闻 ( http://www.analog.com/en/homepage/news.xml )
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 >http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭