content here.
content here.

产品概述

开发工具为工程师开发和优化DSP系统提供了更容易且更具鲁棒性的方法,并缩短产品开发周期,加快上市时间。开发工具主要包括:

硬件

  • EZ-KIT Lite®
    桌面评估板包括VisualDSP++®开发环境评估套件。VisualDSP++评估套件仅提供有限的存储器。
  • EZ-Extender®
    EZ-Extender子板使开发人员能够连接并访问ADI公司以及第三方合作伙伴的各种外设,从而扩展EZ-KIT Lite评估套件的接口。
  • 启动套件
    提供开始着手多媒体应用开发所需的全部工具。启动套件包括Blackfin EZ-KIT Lite、EZ-Extenders子板,以及软件开发套件(SDK)。软件开发套件包含源代码、"how to"文档以及各种编/解码代码,使得开始多媒体应用的开发更容易,并缩短学习曲线。
  • 仿真器
    快速片上调试为开发人员提供了加载代码、设置断点,并观察变量、存储器、寄存器等功能。

软件

  • VisualDSP++®
    软件开发环境包括C++编译器、汇编器、链接器、增强的用户界面、高级绘图工具,以及特性统计图表,使开发人员能够轻松定位编程瓶颈。
  • 软件开发套件(SDK)
    软件开发套件(SDK):包含软件范例、源代码、设备驱动程序、算法、实用信息及应用笔记,它们将有助于处理器应用的开发。软件可以与ADI处理器相配合使用,作为如何使用特定功能和外设的框架或范例。
  • 软件模块
    软件模块包括音频与视频编解码器、编码器、解码器、后处理代码以及其它模块,用来加速处理器的开发与评估。
  • VisualAudio® Designer
    与集成了软件开发与调试环境的VisualDSP++配合工作,本身包括音频系统设计与开发所需的各种已可以使用的软件构建模块,并提供生成可以被产品使用的代码(为存储器与MIPS使用而优化)的能力。支持ADSP-BF533与ADSP-BF537 Blackfin处理器以及ADSP-21262、ADSP-21364及ADSP-21369 SHARC处理器。

浏览处理器系列产品开发工具的全部套件: