content here.
content here.

大华嵌入式DVR采用Blackfin®处理器获得最佳图像质量

大华技术公司(浙江大华技术股份有限公司)是中国目前兴盛的嵌入式数字视频录像机(DVR)业务的领导者。该公司的DVR在各种场合监控安全和访问,包括银行、零售商店、医院、派出所、地铁车站、机场 - 甚至2008年奥运会场馆。大华技术公司最先进的LB SATA系列DVR采用ADI公司的Blackfin®处理器进行音/视频处理,获得了最佳的图像质量。

Analog Devices:嵌入式数字视频录像机(DVR)

大华技术公司选择Blackfin ADSP-BF561处理器,因为它具有数字信号处理性能以及优化的算法,可以满足该应用的H.264处理需求。LB SATA产品可提供多达16台摄像机的实时视频显示,在CIF分辨率下录像的最大帧速率为400/480(NTSC/PAL)fps,在4CIF或D1分辨率下录像的最大帧速率为100/120(NTSC/PAL)fps。据公司介绍,LB SATA是国内最流行的嵌入式DVR系统,并得到世界安全领域的普遍认可。

“公司一向以质量为本,因此,对于我们的DVR产品来说,出众的视频质量是非常重要的,”
王增锹先生
杭州大华安防事业部总经理

“Blackfin处理器架构非常优秀,能以高分辨率进行高级视频处理,并提供集成的系统外设和开发工具,有助于缩短我们的开发周期。”

该公司的研发团队利用ADI公司为Blackfin处理器优化的软件加快了产品的上市时间,特别是H.264视频编码算法,帮助大华技术公司实现了突出的视频性能。

他们还实现了开发时间、材料清单(BOM)成本以及电路板空间的最小化,这些都得益于Blackfin处理器集成的系统外设,包括串行端口(SPI与SPORT)、并行外设接口(PPI)、通用异步接收器/发射器(UART)以及通用I/O(GPIO)。

事实上,Blackfin处理器非常满足大华技术公司的需求,公司所有的嵌入式DVR产品都依靠Blackfin来驱动音/视频处理。欲了解大华技术公司安全产品的更多信息,请访问大华技术公司网站。

浏览更多的客户案例...