优视科技致力于为原始设备制造商提供Blackfin®安全监控解决方案 |
![]() |
合肥优视科技(BesoVideo)有限公司致力于为原始设备制造商(OEM)提供基于Blackfin®处理器的视频监控设计。基于ADSP-BF561 Blackfin处理器的BVIPCAM-500A是优视科技最新产品,提供了完整丰富的功能,它为包括TCP/IP与无线监控摄像机在内的解决方案建立了基础。
随着中国不断增长的视频安全市场的需求,优视科技的BVIPCAM-500A有助于加快上市时间,它可在D1分辨率下利用带宽高效的H.264编码实现视频采集。
优视科技的系统专家选择双核的ADSP-BF561 Blackfin处理器,这是因为采集与编码任务要求高性能,同时还要保证高性价比。ADSP-BF561处理器采用uClinux嵌入式操作系统,在高性能单处理器上能实现H.264编码与TCP/IP 网络协议。
合肥优视科技公司市场经理黄宁指出:“在大批量的中端视频安全监控市场,性价比是最关键的。Blackfin处理器在强大的单芯片上实现了数字信号处理与控制处理的完美结合,这一点非常重要,不仅满足了我们的性能目标,同时也帮助我们的解决方案实现了高性价比。”
多年积累的Blackfin处理器使用经验使得优视科技的工程师对其选择满怀信心。而且,开发人员能够利用ADI公司为Blackfin处理器优化的的支持。H.264基本规范(BP)编码器实现功能集成。优视科技采用uClinux嵌入式操作系统,因为它可为Blackfin处理器系列产品提供强大。
ADSP-BF561具有两个高性能的Blackfin处理器内核、灵活的高速缓存架构以及增强的直接存储器存取(DMA)子系统,适合执行复杂控制与信号处理任务,同时保持高速的数据吞吐量。此外,Blackfin处理器的动态电源管理能力显著降低整个功耗 - 这对将优视科技的产品运用在电池供电应用中非常重要,如无线监控以及移动数字硬盘摄像机(Mobile DVR)。
优视科技是ADI公司嵌入式处理和数字信号处理第三方开发合作伙伴组织的成员。
欲了解更多信息,请访问优视科技网站。
浏览更多的客户案例...
uClinux是Arturus Networks Inc.的商标