content here.
content here.

Blackfin增强了ThinkSmart V1功能,提供智能视频安全和监控

为了提高视频监控效率,降低监控工作量和制止犯罪,许多公共机构目前都希望升级现有的安全系统。智能视频监视(IVS)是一种新兴的技术,它允许用户利用安全摄像机轻松监测并保证各区域的安全,同时还降低了人工成本,并提高了生产效率。

中国南京新奕天科技有限公司(Topsky)与香港大学合作开发出一流的智能视频监控设备,称为ThinkSmart,能简单而又有效检测威胁或闲杂访客。ThinkSmart的核心基于ADI公司的Blackfin BF561。Blackfin BF561独特的双核设计使ThinkSmart在处理核上能独立的运行图像处理和系统控制任务,从而达到最佳的整体性能。

视频监视更加智能

ThinkSmart V1 是一款智能、自主的视频分析设备,通过监控现场视频数据,对目标进行检测、跟踪、分类,并分析目标的行为,实时发送预警信息。当存在威胁或检测到异常活动以及某种特定行为时,会即时发出预警。ThinkSmart V1能在各种环境以及存在不同干扰的情况下连续工作,也便于安装,还能与现有的安全和监视系统实现无缝联合工作。同时它可以集成到其他设备中,如DVR等。

IMS 研究预测,视频分析在未来五年将大力发展,产值将从2004年的67.7百万美元增长到2009年的839.百万美元,年增长率(CAGR)为65.5%。

通过已获得专利的算法检查视频中的每一个像素,并识别所有像素的变化,如果在一个区域有很多像素发生变化,该软件就认为这是一种移动。根据预定的策略和预警信息,对实时视频和记录视频中的移动或变化的检测会触发多种警报接口,并转发到蜂鸣或语音报警器、电邮或SMS信息,屏幕报警,或其他行为以警示相关部门。

无论在室内还是室外,甚至在光线很暗的情况下,ThinkSmart V1先进的视频移动检测功能能够7*24小时连续不断的精确检测出多个移动目标。它还能检测目标速度、方向,以及大小。例如,ThinkSmart VI可用于对出入一座建筑物的人群计数,分析动作并判别异常行为,或寻找拥挤和空当区域以帮助实现人群控制。它还可用于普通的交通管理中,进行车辆统计、超速与违规停车捡测等。

该算法还可定制以满足特定的安全需求。例如,ThinkSmart V1能够保护博物馆的馆藏,检测目标何时丢失、改变位置、或违反规定的监视规则,如禁区、入侵检测系统等。它还可以监控目标何时在何地停留了多长时间,这对在机场、火车站、地铁站找出潜在的恐怖装置尤为重要。ThinkSmart V1在检测起火和烟雾方面也十分有用。因为该产品只需要较少的人力查看视频,即可检测出大量可能的威胁,这意味着减少了人工成本并提高了生产效率。

双核设计,实时处理

ThinkSmart V1利用获得专利的多个图像处理算法实现实时智能视频监控。因此,信号处理性能是Topsky在选择处理器解决方案时的一个关键标准。该公司也在寻找一种可以支持多种外设并提供软件开发工具的先进DSP技术。

基于Topsky已拥有ADI公司DSP开发的丰富经验,于是决定使用ADI公司的BF561。相对于与之竞争的DSP,BF561提供了更好的性价比,更重要的是其独特的双核设计。Topsky可将图像处理任务和系统控制任务分开在独立的计算域中,获得最稳定的实时性能。

BF561的PPI用于将视频传入或传出外设设备,而异步存储器接口则用于连接Flash和LAN或RS232,允许用户配置IVS并恢复对象和事件列表。

未来将会怎样

有了ADI公司和Blackfin的帮助,Topsky完全有可能成为智能视频监控领域的领先技术公司。Topsky已经在开发附加算法,该算法能从ATM装置、视频电话门铃等采集的监控视频来检测人脸,这将是公司下一代IVS产品的部分功能。

浏览更多的客户案例...