基于Blackfin的智能IP Camera系统设计和优化1.项目背景及概述近年来,随着嵌入式应用越来越复杂,应用场合越来越多,特别是多媒体功能在各个领域飞速发展,高性能计算变得无处不在,从消费电子,网络通讯到工业控制和监控,大多数应用都需要更高的数字信号处理能力。出于成本和设计难度的考虑,人们倾向于使用单颗芯片完成所有的工作,传统的DSP处理器和MCU处理器开始以多种形式进行融合:
以上三种融合的形式,实际上互相之间都有借鉴和交叉,从这里开始的未来发展,DSP和MCU之间,多核处理器的核与核之间,都不再有真正的界限。对于任何应用,对应的处理器都是灵活的软件计算能力、高效的硬件IP模块和相应外设的结合体,即所谓的“Convergent Platform”(会聚平台)。 这样的处理器平台,对于嵌入式软件开发者提出了更新更高的要求,高级语言编译器要能够最大程度的利用硬件细节来优化编译性能,减少手工优化的工作量,保持软件的通用性;DSP算法开发人员不仅仅要了解硬件平台,也要考虑到软件平台的架构对算法实现和优化的影响,例如分离硬件相关部分和无关部分以适应操作系统的结构;而软件平台开发人员也要考虑处理器的细节以便进行系统优化,例如为多核或DMA通道的并行处理抽象出系统接口。硬件设计者,算法设计者,系统软件设计者之间的界限也在消失,复合型的嵌入式系统开发者和团队才能最适应底层硬件平台的变化。 在这个DSP/MCU/硬件IP模块三者融合的大趋势中,ADI公司的Blackfin系列处理器就是一个代表产品。从最早的BF53x系列,到目前的增加了图像处理单元的BF54x系列和低功耗BF52x系列,以及双核的BF561,都是以同样的内核配置多样化的带宽和外设,针对不同的应用和市场。在这样的处理器上选择和设计软件,需要考虑的因素有很多:
这些因素有时候是互相矛盾的,需要考虑具体应用的特点和自身的资源,来做一个折衷的最优化设计。 ADI公司为Blackfin的软件平台做了很多的努力,提供多样化的软件生态环境。Blackfin支持uClinux,VDK,uC/OSII,Nucleus等等多种OS/RTOS,基于VDSP开发工具提供多种免费的音视频codec,硬件抽象函数库及驱动。在这个基于BF53x的智能监控系统中,我们希望最大程度地发挥芯片处理能力,达到最好的编码和智能算法能力,所以选择了一种RTOS – uC/OSII及其网络协议栈作为操作系统平台。在小型的RTOS中,一般不区分用户态和内核态,访问系统硬件资源的开销小,中断和任务切换时间有实时保证,对内存的使用和分配也比较自由,这些特点决定了在RTOS下更容易发挥Blackfin作为DSP处理器的性能,并能直接使用ADI提供的高性能H264编码库;但缺点是对比Linux这样开源资源比较丰富的操作系统,RTOS缺少某些现成的应用程序比如HTTP Server,需要更多的开发投入或第三方资源。 2.Blackfin IP Camera系统架构整个IP Camera系统主要包括音视频采集,智能视频分析或智能音频分析,音/视频编码,流媒体打包传输,系统控制等模块(如图1所示)。 基本系统为Blackfin的视频接口PPI同数字视频流输入相连来接收视频信号,而串行的SPORT接口可以连接音频输入,音视频数据以专用DMA通道传送到SDRAM;如果需要智能监控,可以根据需要插入不同的分析模块;然后软件编码器负责对实时采集进来的音视频进行压缩,并打成TS(Transport Stream)流来传输。整个系统是数据流驱动的,下图中不同的输入,分析和编码模块可以根据需要来选择,每个模块的输入和输出的是符合标准的数据流,可以灵活地插入系统数据流的不同位置进行处理。一般的Blackfin单核芯片只能同时使用其中的一部分模块,但双核芯片如BF561或双片方案中,可以同时使用所有的模块。
2.1 视频采集和编码Blackfin 系列DSP专门针对高速并行数据特别是视频数据集成了并行外围接口(PPI),在传统的数据总线的基础上增加了一条专用数据吞吐通道。 PPI接口不仅可以按照BT.601视频流的“硬件同步”模式工作,还能自动解码BT.656前同步码,从而允许无缝连接到多种视频源和图像传感器,与直接存储器存取(DMA)控制器配合使用,PPI可以在完整的视频帧信息中只读入有效的视频信息,或只有消隐区域。这样当不需要完整的视频帧时显著节省了带宽。另外,PPI可以忽略隔行的BT.656视频流的所有第二场图像信息,从而提供了一种很有效的方法用于快速抽取输入信号。最后,因为PPI本身就可以解码BT.656视频流,所以它可以直接连接到流行的类似ADV7183A视频解码器。 IP Camera上主流的编码标准如H.264,MPEG4等,ADI公司都提供了免费的编码器软件。本项目采用H.264视频压缩标准,ADI的H.264编码器性能得到了最大的优化,充分利用了片内L1 内存,数据通过DMA来搬移,与处理器的运算并行执行。主要的特点有:支持YUV420和UYVY422 (CCIR-656) 视频输入格式,输出是以NAL为单位的基本视频流;对于H264编码,支持Baseline Profile和一些Main profile的特性(Interlaced encoding, CABAC),在BF53x上能达到最大实时1/2 D1,BF561上支持D1实时,支持I和P帧,自适应CBR码率控制等。对于不同的应用,ADI H.264编码器的比特率是可调整的,低比特率下甚至可以在CDMA1x这样的低带宽应用中实现实时传输。 2.2 智能监控目前监控市场的发展越来越趋向于智能化,各种视频或音频的智能分析算法得到产业化应用,如运动目标检测和跟踪,入侵检测,特殊声音检测和定位等等。Blackfin处理器从架构到指令集都对多媒体处理有很好的支持,有专用的视频处理指令,因此特别适合于实现灵活的多媒体智能分析算法。ADI公司推出了“Image Tool Box”智能监控软件包,针对智能监控算法中的一些常用和基本函数做了专门的优化,有很好的性能,可以加速上层算法的实现和优化。 一般智能分析的实现是针对未编码的媒体流进行分析,但也有利用编码器输出结果的算法。本项目因为直接使用ADI公司给定的编码库,因此使用前置的智能模块直接分析输入的媒体流,并输出结果。音视频的智能处理种类比较多,并在不断地改进,所以用一般都用高性能DSP来实现。在Blackfin上目前有多种智能处理模块,如鱼眼矫正,运动物体检测及基于运动检测的上层算法如遗留物检测、入侵检测,枪声检测和定位等等。根据智能模块的输出结果,系统控制和编码部分都可以做相应的智能处理,如勾勒运动物体边框,调高编码器分辨率,根据音源位置调整摄像头方向,等等。这些模块一般都有比较标准的输入输出接口,便于二次开发中的系统集成。 2.3 媒体流传输IP Camera的主要用途就是通过网络来实时传输远程的视频信息,本项目采用传输流(TS)通过UDP或上层的RTP协议来传输。传送流是根据ITU-T Rec.H.222.0 | ISO/IEC 13818-2和ISO/IEC 13818-3协议而定义的一种数据流,其目的是为了在有可能发生严重错误的环境下进行一道或多道程序的编码数据的传输和存储。TS主要应用于实时传送的节目,比如实时广播的电视节目,主要特点就是要求从视频流的任一片段开始都是可以独立解码的。所以在接收端可以随时接入。目前视频监控领域还没有统一的媒体流标准,但采用TS over RTP/UDP这一标准有利于将来的系统整合。ADI的一些第三方提供了完整的RTP协议栈产品,网络上也有一些开源的实现可供参考。 数据链路方面,对于压缩视频传输,一般的网络接口芯片都能满足带宽要求,但是在评估网络性能的时候,处理器占用比也是一个非常重要的标准。BF53x系列中的BF537芯片有内置的10/100M MAC接口,并有专用的DMA 数据通道,因此传输和处理器占用比性能都非常好,在基于BF537的IP Camera上每1Mbps的网络流量只消耗约1%的处理器性能,例如传输 H264 D1分辨率的监控码流,消耗处理器不到10MIPS。 2.4 软件架构µC/OSII是Blackfin所支持的RTOS之一,在高速的Blackfin处理器上有很强的硬实时性能,OS中断响应时间约为110 cycles(600MHz下约0.18us)。系统首先创建一个主任务(main task),负责系统的初始化和创建其他的模块任务。各模块任务独立运行,处理自己的输入和输出数据流,模块之间的耦合程度较低,可以灵活的取舍。网络协议栈方面,Blackfin上也有多种选择,除了各商业RTOS配套提供的TCP/IP协议栈外,LWIP作为开源网络协议栈中的佼佼者,也在Blackfin处理器上有移植版本。本项目采用了uC/OSII配套的uC/IP协议栈。 软件架构分为音视频采集,智能分析,编码打包和网络传输,系统控制等模块,每个模块由不同优先级的任务负责,这非常有利于系统的集成和模块化设计。模块之间相互独立,用信号量进行同步,模块之间的数据结构都设计成双缓冲或者多缓冲,,保证IO模块和运算模块并行执行。对于高系统负荷下的容错,程序和数据结构也考虑在内,偶然出现的丢帧现象不会影响系统的继续运行,并且向系统控制部分报告错误。 下表(表1)列出了系统中各模块的来源: 表1 IP Camera系统模块来源
3.系统优化在DSP系统中,一旦算法确定下来,实现过程中的优化思路一般也是固定的,首先利用编译器的一些优化开关和手段,其次对算法做分析,找出关键代码和数据,对关键部分做一些手工的调整,如改写成汇编等。但在实现一个包括多路输入输出,多种算法并行的完整的系统时,如何达到整体运行的最优化,除了传统的算法优化外,还需要从系统的角度考虑一些因素:
综合起来,新型处理器上往往集成了多种提高性能的机制,软件系统优化的思路,就是保证系统总带宽(如多总线,多DMA通道)和总运算单元(如多核,多乘法器)的并行化、流水化,这需要开发人员从系统和应用不同的层面来保证。 4.性能分析系统使用的RTOS带来的额外开销主要就是定时为10ms的Timer Tick,可以忽略不计。而由于BF537高超的网络性能,网络传输所占用的处理器时间也非常小。主要的处理器时间消耗在音视频的智能分析和编码上。 本项目可以运行在单核或双核Blackfin平台上,接收端用开源项目Video Lan Client(VLC)来接收并播放。对于单周期指令集的600MHz Blackfin内核,我们一般用600 MIPS来表示单核的总处理器能力,下表列出的部分系统模块消耗处理器能力也用MIPS来表示,如下表 (表2)所示。 表2 IP Camera 的性能测试 (单位:MIPS)
从上面的性能列表可以看出,对于系统中可以使用的每一个模块,我们都可以有一个不同参数下的性能分析,在此基础上,使用不同性能的处理器,不同的模块,不同的编码格式,甚至不同的帧率,我们可以针对各种应用组合出不同的系统,实现产品的差异化。比如我们可以完全运行智能处理算法,只在必要的时候启动编码模块发送关键部分的媒体流;也可以平时以低码率、低帧率运行编码模块,由智能模块动态控制提高关键帧的码率和帧率。这样的智能监控系统,会更加实用化,最大程度地减轻人工负担。
5.小结未来嵌入式处理器的发展,以高计算性能、硬件IP协处理、多核、面向应用等特点,软件平台和软件开发人员需要适应这样的变化和特点。正向着智能化方向快速发展的监控领域,正需要这样的软硬件平台提供支持。Blackfin处理器家族作为新一代处理能力和控制能力融合处理器的代表,需要设计更新更完善的软件平台与其相配合,才能充分发挥其性能和灵活性,既能最快满足市场的需要,又能保证各厂商之间的区别和创新。同时ADI公司及其合作伙伴提供多样化的工具和支持,来保证客户能够快速、低成本地开发出市场需要的各种嵌入式产品。 |