content here.
content here.

南京南瑞继保电气有限公司利用SHARC和Blackfin处理器保持灯火通明
         南京南瑞继保电气

南京南瑞继保电气有限公司(NR)是研究与制造用于HVAC与HVDC电力系统的数字保护、自动化与控制系统的全球领先者。凭借其独特的专利技术,南瑞继保在竞争产品领域具有明显的技术优势。南瑞继保是一家工程技术驱动型公司,致力于全球的电力设施与行业客户。由于广泛使用南瑞继保公司具有极高可靠性数字继电器产品,中国的部分电力系统已经达到较高的稳定度。由于故障或其他运行条件导致的中国国家电网的电力故障已经大大减少。

Analog Devices十年前,南瑞继保开始使用ADI公司的218x系列16 bit定点数字信号处理器。在那以前,其绝大多数嵌入式处理都基于通用微处理器架构。Blackfin系列处理器问世后,南瑞继保开始在保护设备中使用Blackfin处理器。随着多种基于Blackfin与SHARC处理器的成功产品取代了基于微处理器与微控制器的设计,信号处理架构的应用不断扩展。结果,大多数的新产品设计都基于ADI公司的数字信号处理器。南瑞继保发现,在电网故障与短暂事件的检测与响应等关键应用中,Blackfin与SHARC处理器解决方案的性能超凡。这些性能对国家电网的可靠性至关重要,无论大型发电站还是住宅变压器,以及二者之间的任何设备都是如此。

对于ADI公司数字信号处理器在这些工业应用中取得的成功来说,性能绝对是一个非常重要的因素。连接转换器与开关等输入与输出设备的能力也非常重要。快速测量并分析系统条件的能力也是一个相当突出的需求。由于运行环境空间受限且散热不佳,因此在设计方案制胜中起到重要作用的且容易被忽视的是“功耗”,或者更准确地说是“低功耗”的要求。这也是在如此多的应用中选择ADI DSP的一个显著原因。Blackfin与SHARC处理器实现了性能、功耗与外设的完美组合,满足各种终端用户需求。

欲了解更多信息,请访问NARI网站。

浏览更多的客户案例...