新型吉他放大器采用Blackfin®处理器使声音更甜美
|
![]() |
作为声学放大产品最主要的设计商和制造商,在该领域具有超过25年经验的Fishman公司(Fishman Transducers, Inc.)非常了解音乐家的需求。而且,Fishman公司理解,声学吉他演奏者不希望在演奏时将吉他接入外部电源,这些音乐家希望这些数字产品可由电池供电,优选的电池电压是9V。
因此,当Fishman公司为其数字产品选择数字信号处理器(DSP)时,必须考虑该DSP是否能够在低电源电压下工作,并且是否具有较长的电池寿命。在对各种可行方案进行评估时,ADI公司的Blackfin®DSP成为优选的方案。
Fishman公司使用Blackfin ADSP-BF532处理器,令其在169 MHz的节能频率下运行(低于该处理器的400 MHz的最大频率)。由于Blackfin处理器集成了微控制器功能和数字信号处理(DSP)功能,因此无需添加会缩短电池寿命的分立微控制器单元(MCU)。
关于Fishman公司
Fishman公司是全球公认的声学放大产品最主要的设计商和制造商,您可以在许多世界顶级声乐表演艺术家手中找到Fishman公司的产品。在过去25年间,公司创始人Larry Fishman的创新和独特的设计制造放大产品的方法使公司获得了27项专利。现今,Fishman公司的产品不仅被销售给原始设备制造商,而且还通过万维网经由乐器经销商和分销商销售给喜爱演奏音乐的广大公众。
“ADI公司的32bit音频处理产品性能更加出色,但是可以确信,演奏者不会愿意在每次演奏时更换电池,”Fishman公司的产品开发总监David Fournier说,“这也就是为什么Fishman公司在开发数字产品时总是使用Blackfin处理器的原因。我们通过比较发现没有任何一款其他处理器能够满足我们对功率效率的要求。”
数字Ellipse Aura®声成像吉他前置放大器是Fishman公司第一款使用Blackfin处理器的产品。Fishman公司开发了基于Blackfin处理器的紧凑型印制电路板,它在公司内部被称为“糖包”,这是因为它的尺寸与甜味剂的包装相似。
通过构建“糖包”开发平台,Fishman公司能够集中致力于开发新的产品特性并推出高质量的产品,同时可以受益于使用标准化平台带来的规模效益。目前,Fishman公司的AFX®吉他音效踏板产品线和Aura声成像踏板产品线都使用了基于Blackfin的模块。
在吉他演奏者(Guitar Player)杂志的2008年读者评选奖项中,Aura产品获得“最受喜爱的声学吉他拾音器/板上前置放大器”奖项。
阅读EE Times网站上有关这些应用的技术文章以及我们的新闻稿。
欲了解更多信息,请联系Fishman公司。
Aura和AFX是Fishman公司的注册商标。
浏览更多的客户案例...